電子ブック

エネルギー・システムのオペレーションのためのIoTエネルギー管理

発電所内のはしごを登る人。

エネルギー企業は不安定な市場、脱炭素化、地政学的情勢による混乱に直面しています。収益を増やすには、企業は持続可能性とイノベーションを積極的に推進しながら、オペレーション効率を向上させる必要があります。

シーメンスのOperational Excellenceアプローチがどのように以下のことを可能にするかを、電子ブックをダウンロードしてご確認ください。

  • インダストリアルIoTエネルギー管理プラットフォームを使用して、プラント、システム、アセットを接続
  • デジタルツインの中で継続的なクローズドループ・フィードバックを実現
  • エネルギー・システムのオペレーションを最適化

発電所のパフォーマンスと生産性レベルを向上させる

現場のオペレーターが高度にカスタマイズ可能なアプリを使用することによって、オペレーションに問題が発生する以前に異常を検知でき、発電所のパフォーマンスが向上します。リアルタイムのパフォーマンス解析により、重要なシステムのトラブルシューティングや新しい概念のシミュレーションを行ったり、不安定性やプラントの停止につながりかねない内部フローの問題を診断できます。この電子ブックは、オペレーショナル・エクセレンスを会社全体で達成する方法を紹介しています。ぜひご一読ください。

エネルギー予測分析を使用して、より良い意思決定を行う

デジタライゼーションは、排出量削減とオペレーショナル・エクセレンスに貢献します。高度なエネルギー予測分析手法を使用することで、以下を実行できます。

  • より良い意思決定を行う
  • 大量のデータセットを解析する
  • 傾向を明らかにする
  • 需要を予測する

データ駆動型未来に向かって加速する方法をこの電子ブックをダウンロードしてご確認ください。

共有

関連情報

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.