E-book

バッテリーセル製造におけるITとOTの統合

生産現場を移動するステンレス製コンベアベルト上の銀色のバッテリーセル。

電気自動車と蓄電池の需要の急増を背景に、バッテリーセルメーカーは品質、効率性、持続可能性を高めつつ、生産を最適化することを余儀なくされています。これまでのやり方はもはや通用しません。

情報技術 (IT) と運用技術 (OT) をシームレスに接続することで、バッテリーセル生産ラインに新たな可能性が開きます。こちらの電子ブックをダウンロードして、IT-OT統合が重要な課題にどのように対処するかをご確認ください。

IT-OT統合でバッテリーセル製造の課題を克服

バッテリーセルの需要は急拡大しており、メーカーは品質と持続可能性を維持しながら効率的に増産を進める必要に迫られています。しかし、複雑な生産プロセスで生み出される膨大な量のデータを適切に扱うことは並大抵のことではありません。

データの可用性、OTへのアクセスのしやすさ、通信セキュリティの確保といった数々の難題を克服することで、バッテリーセルメーカーは新しい可能性を見出すことができます。バッテリーセル製造を強化するためのIT-OT統合は、単なるデータ管理の問題を超えて、急速に進化するバッテリー業界で勝ち抜く競争力を獲得するために不可欠です。

拡張性に優れたエッジ技術を活用して、プロセスを透明化

高品質で効率的なバッテリーセル生産を実現するには、高度なバランスが問われます。いずれかの工程でわずかなエラーが発生しただけでも、コスのかかる廃棄やダウンタイムを招きかねません。しかし、産業用エッジ・コンピューティングという強力なツールがあります。製造フロアで直接IT通信を使用できるため、装置やセンサーからリアルタイムの知見を獲得し、生産ラインにこれまでにない透明性をもたらします。

パフォーマンス分析を通じて最適化できそうな領域を特定

バッテリーセル生産の最適化にどれほど注力したとしても、一定でないスループット、潜在的なボトルネック、パフォーマンスの把握が不十分といった要因ですぐに阻まれてしまいます。しかし、オペレーション全体の透明性を高め、個々の装置レベルから企業レベルまで、あらゆるレベルで効率化を進めることができたらどうでしょうか。

包括的なIT-OT統合ソリューションは、まさにそれを可能にします。これまで見えていなかったものに光を当て、バッテリーセル製造のすべてのレベルでデータ主導の最適化を実現します。

この無料の電子ブックをダウンロードして、ITシステムとOTシステムを統合する方法をご確認ください。

共有

関連情報