電子ブック

統合プロジェクト管理ソリューションによる美容製品製造のイノベーション

Accelerate market entry with advanced lifecycle management

美容クリームを塗りながら微笑んでいる女性

美容市場は、非常に競争が激しい消費財市場の1つです。近年、美容業界は急速に成長していますが、今後さらに成長する可能性を秘めています。現在は多くの美容企業が、新しい消費者ニーズに対応した商品を充実させるために、業務のイノベーションに取り組んでいます。美容業界においては、こうしたイノベーションを加速させることが不可欠です。

この電子ブックは、プログラムと製品ライフサイクルを統合的に管理して製品を短期間で市場に投入するメリットについて説明します。

プロジェクトおよび製品ライフサイクル管理ソリューション (PLMソリューション) を統合するメリット

美容業界におけるイノベーション要件に対応したエンタープライズ・アプリケーションや独立ソリューションはほとんどありません。このため、プロセス全体で品質、コスト、持続可能性に妥協することを余儀なくされています。従来のプロジェクト管理機能が組み込まれたソリューションはいくつかありますが、包括的な視点が欠けています。革新的なソリューションを導入することにより、プロジェクト管理業務と製品ライフサイクル管理業務を統合します。これにより、効率的な方法で知的財産を活用し、革新的な新製品を市場に投入できます。

美容製品の製造と管理に関する最新動向

この電子ブックの内容:

  • 小売業界の混乱、グローバル化、持続可能性、イノベーションに関する課題への対処方法と、美容業界の市場動向
  • 消費者の年齢層と、消費者が新製品に求める主要な要素
  • 統合的なプログラムと製品ライフサイクル管理ソリューションを導入するメリットと、先進的なデジタル環境を構築して、拡大する市場の需要に対応しながら収益を上げ、市場シェアを獲得する方法

美容製品製造における統合的なプログラム・製品ライフサイクル管理ソリューションの役割

統合的なプログラムおよび製品ライフサイクル管理ソリューション (IPLMソリューション) は、データとプロセスをつなぐデジタル・スレッドです。

美容企業はIPLMソリューションを導入することにより、以下に示す管理プロセスがどのように連携しているのかを理解できるようになります。

  • ブランドポートフォリオ管理
  • プログラム管理
  • プロジェクト管理
  • 製品ライフサイクル管理

共有

関連情報

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult
Webinar

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult

In this session, LGE describes a new design approach which concluded that adopting Catapult in IP development increases efficiency in time and cost, and they plan to increase usage in future IP projects.