電子ブック

産業機械向けAdvanced Planning and Scheduling (APS)

APSソフトウェアを使用して不完全なサプライチェーンを最大限に活用

産業機械向けAPSソフトウェア

産業機械メーカーは、製品をより迅速に提供して顧客の需要を満たす創造的な手法を求めています。

Advanced Planning and Scheduling (APS) ソフトウェアは、あらゆるメーカーが非効率性と潜在的な問題を特定する支援をします。

このソリューションはメーカーが主に機械、生産ライン、リソースをスケジューリングするほか、サービスやロジスティクスでも使用されています。

無料の電子ブックを入手し、APSソフトウェアの利点を見つけてソリューションを統合する方法をご確認ください。

Advanced Planning and Scheduling (APS) ソフトウェアを統合

詳細な計画やスケジュールを管理するソフトウェアは、製造、サービス、ロジスティクスに影響を及ぼすため、既存のシステムと連携できるものでなければなりません。

エンタープライズリソースプランニング (ERP)、会計・予測ソフトウェア、スプレッドシート、製造実行システム (MES)、製造現場データ収集 (SFDC) システムと統合可能なソリューションが理想です。

産業機械メーカーは、長期的な容量計画から個々のリソースの詳細な調査まで、あらゆる計画やスケジュールの策定のためにAPSソフトウェアを実装しています。

ユーザーは、ニーズに合わせて計画とスケジューリングの機能をカスタマイズできるため、需要や容量の変化にすばやく対応して、計画どおりに納期を満たすことができます。

APSソフトウェアでプロセスを可視化

APSの製造機能により、企業は現在の負荷を視覚化して、予期せぬイベントの影響を正しく理解するとともに、what-ifシナリオを解析して代替案を比較できます。

こうした知見が得られるためユーザーは、十分な情報に基づいた意思決定を下すことができます。

これにより最終的には、競合他社よりも効果的に顧客のニーズを満たせる、より費用対効果の高いオペレーションが実現します。

この電子ブックを入手して、APSソリューションを採用した産業機械メーカーの競争力と収益性が高い理由をご確認ください。

APS製造ソリューションで生産オペレーションを最適化

計画とスケジューリングの意思決定は複雑であるため、スプレッドシートのようなツールでは、意思決定の影響を完全に把握することはできません。

Advanced Planning and Scheduling (APS) ソフトウェアは、意思決定を改善して次のような利点をもたらします。

  • 生産の前方視認性を向上
  • ライン効率と機械の使用を改善
  • 仕掛品 (WIP) を削減
  • 容易な影響解析
  • 迅速な変更管理
  • カスタマー・サービスを向上

APSソリューションを導入することで、ユーザーは十分な情報に基づいた意思決定をより迅速に下して、競合他社よりも速く行動できるようになります。

共有

関連情報

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.