E-book

シミュレーションとスマート・テクノロジーでエンジニアリング設計プロセスを加速

ソーラーファームの航空写真

インフレ率の上昇、サプライチェーンの問題、地政学的緊張の高まりを背景に、エネルギー/ユーティリティ業界は大きなプレッシャーに直面しています。

こうした困難な状況下で成功するために、エネルギー企業はイノベーションを加速し続ける必要があります。電子ブックをダウンロードし、シミュレーションとスマート・テクノロジーを活用してエンジニアリング設計プロセスを加速する方法をご覧ください。

仮想プロトタイピングを活用して開発時間を29%短縮

仮想プロトタイピングを採用することで、エネルギー企業は物理プロトタイピング・プロセスを縮小または完全に排除して、開発時間を短縮することができます。Aberdeen Groupの調査によると、業界を先導する企業は、仮想プロトタイピングを導入することで開発時間を29%短縮しています。

こうした進化を実現する鍵は、設計プロセスの早い段階にシミュレーション駆動型設計を実行することです。これによりエネルギー企業は、 最先端のイノベーションで収益を改善できるだけでなく、 ネットゼロのマイルストーン達成に向けた準備を整えることができます。

コネクテッド・システムを作成

エネルギー企業は、仮想プロトタイピングのパワーを活用するだけでなく、計画および生産プロセスを完全に可視化する必要があります。エネルギー企業は、インダストリアルIoT (モノのインターネット) などのスマート・テクノロジーを可能にすることで、ライフサイクル全体を通して貴重なデータや知見にアクセスできるようになります。この電子ブックでは、コネクテッド・システムおよび資産を確立して次のステップに進み、可視性を高めて生産を最適化する方法を学びます。

高度な解析と自動化でオペレーションを最適化

テクノロジーが急速に進化し続けるなか、エネルギー企業は高度なデータ解析と人工知能 (AI) を活用してビジネス目標を追求できるようになりました。エネルギー・セクターの企業は、自動設計システムとAIの機能を組み合わせることで、オペレーションを最適化して高品質の製品を作成する準備が整います。電子ブックをダウンロードしてご一読ください。これらの新しいテクノロジーを活用してイノベーションを加速し、このダイナミックな業界で影響力を維持する方法がわかります。

共有

関連情報