White paper

Il digital twin nella produzione: una tecnologia di nuova generazione per la progettazione di macchine

Tempo di lettura: {minutes} minuti
Design del braccio robotico di un macchinario industriale illustrato mediante il digital twin.

A causa delle profonde trasformazioni che stanno interessando il settore dei macchinari, i costruttori di macchine si vedono costretti ad affrontare e gestire livelli di complessità sempre più elevati.

Per prosperare in un ambiente così competitivo, hai bisogno degli strumenti giusti, e devi sapere come usarli in modo coerente per conseguire un successo duraturo.

Scopri come Advanced Machine Engineering sfrutta la tecnologia del digital twin nella produzione e come la tua azienda può trarne vantaggio.

Leggi l'ultimo white paper di CIMdata, che illustra i fattori critici che contribuiscono a delineare il futuro della progettazione delle macchine.

Progettare per i clienti: i vantaggi di un software avanzato di progettazione delle macchine

Le esigenze dei clienti sono in continua evoluzione, cosa che permette loro di rimanere competitivi e restare al passo con il mercato.

Inoltre, i costruttori di macchine devono tenere costantemente conto delle normative internazionali e dei requisiti in materia di conformità per garantire la sicurezza e la sostenibilità dei loro macchinari.

È necessario un ambiente comune in cui sia possibile archiviare tutte queste informazioni a supporto della definizione di programmi e agende.

Con Advanced Machine Engineering, i progettisti possono passare al vaglio questa enorme quantità di informazioni, riconfigurare prontamente i macchinari industriali personalizzati in modo che rispondano alle nuove aspettative dei clienti, creare dashboard per seguire in tempo reale l'avanzamento dei progetti e presentare al mercato progetti perfetti con una velocità senza precedenti.

Sviluppo di macchinari industriali personalizzati: raggiungere il successo con le soluzioni Advanced Machine Engineering

Se chiedi a un progettista qual è uno dei principali problemi che deve affrontare, ti risponderà "I silos".

L'uso di sistemi tecnologici diversi ostacola la collaborazione tra i reparti, con conseguenti disguidi nello sviluppo dei progetti e ritardi nella consegna degli ordini.

I software di progettazione di macchine di nuova generazione riducono l'entità di tali problemi, perché offrono un'architettura aperta in cui i sistemi CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufacturing) e CAE (Computer Aided Engineering) e altri sistemi software possono integrarsi e dialogare tra loro.

Questo primo passo è fondamentale per promuovere la collaborazione e per migliorare l'efficienza e la velocità nella gestione dei processi.

Padroneggiare sistemi complessi con Advanced Machine Engineering

I costruttori di macchine possono migliorare ulteriormente l'efficienza digitalizzando i processi tradizionali.

In particolare, il commissioning della macchina fisica non è più sufficiente per tenere il passo con la concorrenza: per accelerare la produzione dei macchinari, è indispensabile ricorrere alla messa in servizio virtuale.

Grazie al virtual commissioning, è possibile generare simulazioni di una macchina ed eseguire una serie di test per capire come si comporterebbe la macchina nel mondo reale.

Questo consente anche di individuare in anticipo eventuali errori e difetti della macchina e porvi rimedio, evitando così i costosi interventi necessari per modificarne l'hardware.

Scopri tutta la potenza di Advanced Machine Engineering scaricando il white paper di CIMData e inizia a creare oggi stesso le macchine di domani.

Condividi

Risorse correlate

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.