Video

Utilizzare l'eccellenza operativa per migliorare l'efficienza degli impianti di produzione

Nel settore dell'energia e dei servizi pubblici, gli operatori e i produttori di apparecchiature devono affrontare notevoli disagi. Per soddisfare la domanda di energia in modo sicuro e sostenibile, occorre una solida base tecnologica.

Guarda il video per scoprire come il nostro approccio di Eccellenza Operativa aiuta le aziende del settore energetico a utilizzare i dati per:

  • Migliorare le operazioni
  • Ridurre i costi
  • Massimizzare la produzione
  • Semplificare i processi
  • Migliorare l'efficienza degli impianti di produzione.

Utilizzare le soluzioni IoT per costruire un impianto connesso

L’Eccellenza operativa utilizza una piattaforma industriale di Internet of Things (IoT) per connettere gli impianti e i sistemi. Si combina con il software di simulazione e pianificazione della produzione e abilita un feedback continuo a ciclo chiuso utilizzando i digital twin. Dai ai team la possibilità di prendere decisioni migliori in ogni fase operativa dell’impianto connesso.

Sfruttare la manutenzione predittiva degli impianti e l’analisi

Si stima che il volume di dati a livello mondiale raggiungerà oltre 180 zettabyte. Aiuta l’azienda del settore energetico a prosperare creando e distribuendo applicazioni altamente personalizzabili che consumano i dati provenienti da asset intelligenti e reti di sensori e li trasformano in esperienze coinvolgenti che migliorano i risultati aziendali, la competitività e la sostenibilità. Porta le operazioni a un livello superiore sfruttando la manutenzione predittiva degli impianti e l'analisi!

Crea un impianto di produzione digital twin

Crea un impianto di produzione digital twin per migliorare continuamente le operazioni di produzione. I lavoratori saranno in grado di applicare l'analisi delle prestazioni in tempo reale per prevedere e diagnosticare i problemi prima ancora che si verifichino.

Con Xcelerator-as-a-Service di Siemens, l’azienda può:

  • Beneficiare di una piattaforma completa di software e servizi
  • Risolvere le sfide più complesse della progettazione tecnica
  • Creare un digital twin completo in una forma più accessibile, scalabile e flessibile.

Condividi

Risorse correlate

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.