Infografica

I vantaggi del PLM SaaS basato sul cloud per le piccole e medie imprese

Software di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) in cloud

Grazie al PLM basato sul cloud, oggi anche le aziende più piccole possono avvalersi di tutti quegli strumenti innovativi che una volta erano riservati solo alle grandi imprese. Il software erogato come servizio (SaaS, Software-as-a-Service) permette alle piccole e medie imprese, comprese le startup, di trarre il massimo vantaggio dal software PLM in modo molto più conveniente.

Sei motivi per utilizzare un software PLM in cloud

Alcune delle più grandi aziende al mondo si sono affidate a Teamcenter per la gestione del ciclo di vita del prodotto, e ora la stessa tecnologia è disponibile per le PMI in un formato facilmente scalabile chiamato Teamcenter X. Questo significa che i team, indipendentemente dalla loro ubicazione, possono condividere, collaborare e far progredire in modo ottimale il business.

Il processo di distribuzione è semplice. Abbonati al servizio e otterrai immediatamente l'accesso al servizio cloud. In questo modo si eliminano le barriere che le imprese più piccole devono affrontare, come il limitato supporto informatico interno. Siemens supporta e assiste la tua installazione cloud come parte dell’abbonamento.

Ecco sei motivi fondamentali per implementare Teamcenter X:

  1. Implementazione rapida: le nostre soluzioni permetteranno ai tuoi team di essere operativi in pochi giorni.
  2. Accesso immediato: è possibile gestire l'accesso degli utenti in qualsiasi momento e da ovunque.
  3. Fornitura flessibile: scala la tua piattaforma in qualsiasi momento.
  4. Riduzione dei costi: modelli di business e contratti flessibili consentono di ridurre i costi.
  5. Sicurezza avanzata: abilita subito i più elevati standard di privacy e sicurezza dei dati.
  6. Efficienza del lavoro: un unico ambiente di lavoro per persone e processi.

Scarica l’infografica per saperne di più.

Condividi

Risorse correlate

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.