eBook

Guida alla produzione digitale nelle officine per i dirigenti

Guida alla produzione digitale nelle officine per i dirigenti. Ottieni informazioni dai responsabili della produzione di componenti.

I dirigenti di oggi sanno bene che il futuro della produzione risiede nel digitale: la produzione digitale è diventata essenziale per risolvere problemi di produzione complessi e migliorare il business delle officine meccaniche.

La produzione digitale crea una continuità tra progetti di prodotti innovativi e prestazioni eccellenti. Le aziende che scelgono l'approccio della produzione digitale ottengono numerosi vantaggi, tra cui:

  • Speed-to-market superiore
  • Riduzione del rischio
  • Aumento dei margini
  • Migliore posizionamento sul mercato

L’eBook illustra le crescenti sfide nel settore della produzione di componenti e spiega come le officine meccaniche le stanno affrontando con l'aiuto della produzione digitale.


Scopri come i responsabili della produzione stanno affrontando queste sfide

Un estratto dall’eBook:

In qualità di fornitore automobilistico con sede in Germania, il gruppo EDAG ha scoperto che non si può compromettere il time-to-market, nemmeno se si implementano nuovi progetti bionici e tecniche di additive manufacturing. L'obiettivo di EDAG è quello di restare competitivi cogliendo le opportunità offerte dall'elettrificazione automobilistica.

La tecnologia del digital twin ha permesso a EDAG di eseguire il generative design, la simulazione e la preparazione della stampa 3D all’interno di un unico ecosistema software, ottenendo una riduzione del 50% dei tempi di progettazione.

“Abbiamo dimostrato che l’additive manufacturing è adatta anche per la produzione a volumi elevati per risolvere sfide reali nel settore automobilistico.” - Sebastian Flügel, Scalebat Project Leader, EDAG

I vantaggi di utilizzare un'unica soluzione per la produzione di parti

Fabbricare componenti non è mai stato così semplice grazie a Siemens NX, che offre un software integrato per ottenere una produzione senza interruzioni, dai modelli di parti digitali ai prodotti finiti.

NX ti aiuta a trasformare la produzione di parti attraverso un software completo per programmare le macchine utensili CNC, controllare le celle robotiche, pilotare le stampanti 3D e monitorare la qualità dei prodotti. I produttori di parti possono automatizzare la programmazione utilizzando funzionalità avanzate e strumenti di simulazione integrati, collegando al contempo i processi di produzione end-to-end dei componenti.

iMFLUX si avvale della produzione digitale per superare la concorrenza

iMFLUX è un’innovativa azienda produttrice di stampi, che integra un software rivoluzionario e il machine learning all’interno di un'officina meccanica all'avanguardia. Grazie a NX, iMFLUX ha potuto accelerare i processi dalla progettazione dello stampo alla produzione, ottenendo parti finali di migliore qualità e una riduzione dei costi e dei tempi di consegna.

Da quando ha adottato i software NX e Teamcenter, iMFLUX ha incrementato i propri livelli di produttività, attraverso processi di stampaggio automatizzati, e ha potuto acquisire, ottimizzare e riutilizzare le conoscenze aziendali. L’azienda beneficia ora di un processo di produzione continuo, che collega persone, sistemi e risorse. Con il software di Siemens, i responsabili della produzione di iMFLUX possono eseguire operazioni flessibili ed essere in grado di soddisfare oggi le esigenze di domani attraverso la produzione digitale.

Condividi

Risorse correlate

Drone noise reduction
Webinar

Drone noise reduction

Improve community acceptance of urban air mobility technology such as eVTOL air taxis and drones. Learn how to reduce noise using simulation and test.