eBook

Risparmiare tempo e incrementare la produttività in fase di progettazione

Immagine di un ingegnere che lavora fino a tardi per raggiungere il livello di produttività richiesto.

Scopri come risparmiare tempo e incrementare la produttività degli ingegneri con un software PLM.

La produttività degli ingegneri subisce un notevole calo quando ostacoli e perdite di tempo sono inevitabili.

Che il motivo sia un'interruzione, la necessità di rifare un lavoro o una scarsa collaborazione, il tempo sottratto alla progettazione non può essere in alcun modo recuperato e la produttività ne risente.

Tuttavia, con gli strumenti giusti è possibile ridurre e persino eliminare molte delle perdite di tempo nella fase di progettazione.

Il presente eBook esamina il modo in cui gli ingegneri impiegano il proprio tempo, i fattori che ostacolano la produttività e l'impatto sul business.

Scopri come ridurre le perdite di tempo e migliorare la produttività a livello di progettazione. Per una valutazione personalizzata, prova il nostro calcolatore del ROI del PLM.

Strategia di sviluppo prodotto: risultati della ricerca condotta da Tech-Clarity

Secondo i risultati della ricerca condotta da Tech-Clarity, una strategia efficace di sviluppo prodotto è fondamentale per il successo di un'azienda. Delle aziende intervistate, la maggioranza delle piccole e medie imprese ha menzionato, come priorità aziendali, l'ampliamento delle linee di prodotto con l'introduzione di nuove offerte, la differenziazione del brand e l'espansione in nuovi mercati. Nessuno di questi obiettivi è raggiungibile senza una strategia di sviluppo dettagliata. L'implementazione di tale strategia richiede una soluzione in grado di massimizzare la produttività degli ingegneri e ridurre al minimo le perdite di tempo.

Conseguenze delle perdite di tempo sulla produttività degli ingegneri

Tutto il tempo che non viene dedicato alla progettazione di prodotti nuovi o migliorati rappresenta uno spreco di tempo a livello ingegneristico, che potrebbe dar luogo al mancato rispetto delle scadenze, all'aumento dei costi, a un peggioramento della qualità dei prodotti e altro ancora. Secondo i risultati della ricerca condotta da Tech-Clarity, il 96% delle aziende ha riferito che la perdita di produttività a livello di progettazione ha un impatto negativo sul business. Le grandi aziende sono più propense a concentrarsi sui costi, al contrario delle aziende più piccole, che sono più propense a citare l'impatto sulla qualità. Di conseguenza, un focus strategico sulla riduzione delle perdite di tempo avrà un impatto estremamente positivo sul business.

Scopri i vantaggi del PLM SaaS

Usando una soluzione PLM SaaS, tutti gli utenti coinvolti nel processo di sviluppo prodotto possono accedere in modo facile e veloce ai dati di cui hanno bisogno con poca o nessuna assistenza IT. Prova gratuitamente Teamcenter X per 30 giorni, il software PLM erogato in modalità SaaS!

In che modo il PLM aiuta gli ingegneri a risparmiare tempo e quali sono le implicazioni per il business

Le soluzioni di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM, Product Lifecycle Management) possono aiutare a eliminare le perdite di tempo a livello di progettazione che hanno un impatto negativo sulle aziende.

Gli ingegneri che hanno preso parte allo studio di Tech-Clarity hanno rivelato quelli che, secondo loro, sono i sei vantaggi principali del software PLM:

  • Possibilità di centralizzare i dati
  • Possibilità di gestire i dati dei prodotti nei vari domini
  • Possibilità di gestire i processi
  • Migliore collaborazione
  • Tracciabilità delle informazioni progettuali
  • Un'unica distinta base unificata

Valore aziendale dato dal PLM

Quantificare il valore del tempo di un ingegnere in termini aziendali richiede un certo livello di astrazione, ma esistono modi per tradurre il tempo dedicato alla progettazione in impatti misurabili.

Ad esempio, le aziende possono misurare aspetti quali i tempi di sviluppo e il risparmio sui costi attraverso la riduzione degli scarti.

Scopri il valore del PLM per la tua azienda provando il calcolatore del ROI di Tech-Clarity.

Lo studio condotto da Tech-Clarity ha riscontrato diversi miglioramenti misurabili, ottenuti grazie all'implementazione del PLM:

  • Tempi di sviluppo
  • Riutilizzo
  • Tempo speso in rilavorazioni
  • Costo degli scarti
  • Tempo speso nella gestione delle modifiche
  • Tempo speso nella gestione delle BOM
  • Tempo speso nella gestione delle configurazioni

Condividi

Risorse correlate

Promuovi il futuro dell'energia con una progettazione cloud-native
E-book

Promuovi il futuro dell'energia con una progettazione cloud-native

Progetta sistemi elettrici complessi 5 volte più velocemente con un software CAD elettrico cloud-native dedicato alle PMI. Scopri di più.

The advantages of Cloud-Native Electrical Cad for Industrial Applications
Webinar

The advantages of Cloud-Native Electrical Cad for Industrial Applications

The field of electrical computer-aided design (CAD) is undergoing a transformation like never before. Traditional CAD software is making way for a new paradigm – Cloud-Native Electrical CAD.