eBook

Guida pratica: Come creare e gestire un’unica distinta base precisa

Il software per la distinta base realizzato all'interno di una moderna soluzione PLM aiuta gli ingegneri a creare una singola distinta base per il loro prodotto.

Una distinta base (BOM, Bill of Materials) precisa richiede la collaborazione da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel processo di sviluppo prodotto.

L’eBook di Lifecycle Insights: “Creare e gestire in modo efficiente un'unica distinta base precisa” delinea come il tuo team può:

  • Sincronizzare più fonti di dati per garantire l’accesso sicuro alle informazioni della distinta base da tutti i domini di progettazione.
  • Fornire un facile accesso alla versione più aggiornata della BOM.
  • Usare la distinta base per tracciare la variabilità del prodotto per le opzioni realizzate in modo diverso.
  • Superare qualsiasi ostacolo in termini di creazione e gestione della distinta base.

Leggi l'ebook e scopri quanto sia facile assicurarsi che tutti lavorino con la distinta base più precisa e aggiornata.


Rendere la distinta base efficace e visibile per l’intero processo di sviluppo prodotto

La distinta base è un digital thread fondamentale per lo sviluppo del prodotto, che collega i reparti di ingegneria, produzione, approvvigionamento, vendite, Finance, assistenza e gestione.

Ecco perché è essenziale per la tua azienda adottare un processo di creazione collaborativa delle distinte base che sia facilmente accessibile, visibile ed efficace.

I prodotti di uso quotidiano non sono mai stati più complessi, poiché i clienti si aspettano caratteristiche e funzionalità sempre più intelligenti e connesse.

Nonostante i requisiti aggiuntivi e la variabilità che deriva da tali richieste, la realizzazione di una distinta base precisa viene semplificata utilizzando un software per la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM, Product Lifecycle Management).

Sincronizzazione di diversi tipi di BOM

Una distinta base completa e accurata può contenere parti e componenti meccanici, elettrici, elettronici e software.

L'implementazione manuale di tutti questi dati in una posizione centralizzata è un processo tedioso, che richiede tempo ed è soggetto a errori.

Le moderne soluzioni PLM risolvono questo problema generando automaticamente una distinta base in base agli input attuali, ogni volta che vengono apportate modifiche al progetto.

L’intera azienda può accedere a questi dati, anche i team in remoto, per fare scelte di business più consapevoli utilizzando una singola fonte di informazioni.

Gestire la variabilità del prodotto

Non è raro che i prodotti arrivino con diverse varianti e, che si tratti di colori, dimensioni o software leggermente diversi, queste piccole modifiche influenzano l'approvvigionamento, la gestione dell'inventario e le vendite.

È qui che la distinta base svolge un ruolo cruciale nel mantenere una rappresentazione precisa e aggiornata dei dati necessari.

Cercare di gestire la distinta base con metodi tradizionali come i fogli di calcolo complica ulteriormente un processo già complesso.

Implementando la gestione della distinta base basata sul PLM, la tua BOM può gestire la variabilità, risparmiando costi aggiuntivi e riducendo significativamente la possibilità di errori.

Software per la distinta base all'interno di una soluzione PLM basata sul cloud

Il software PLM in cloud offre una soluzione conveniente per la gestione delle distinte base, sia per le grandi aziende sia per le piccole e medie imprese, offrendo molti vantaggi:

  • Efficienza: Soluzioni su misura per soddisfare esigenze specifiche
  • Produttività: Comprensione approfondita del workflow dell'azienda
  • Implementazione rapida: Accesso immediato attraverso un browser
  • Costo complessivo di gestione distribuito: Gli abbonamenti non richiedono un grande investimento tecnologico iniziale
  • Collaborazione estesa: Contributo degli stakeholder sia interni che esterni.
  • Sicurezza: La proprietà intellettuale rimane protetta

Con una soluzione PLM SaaS sul posto, tutti i reparti, dall'ingegneria all'assistenza, ottengono un facile accesso alla distinta base ovunque stiano lavorando.

Prova la versione gratuita del PLM SaaS

Dai un'occhiata a Teamcenter X con il software integrato per le distinte base. Iscriviti subito alla versione di prova gratuita e scopri come puoi iniziare in modo rapido e conveniente ad aumentare la visibilità della tua BOM, automatizzandone molti degli aspetti.

Condividi

Risorse correlate

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.