eBook

Pianificazione e schedulazione avanzate (APS) per i macchinari industriali

Trarre vantaggio dalle supply chain imperfette con un software APS

Software APS per il settore dei macchinari industriali

I produttori di macchinari industriali hanno bisogno di modi creativi per consegnare i prodotti più velocemente e soddisfare le richieste dei clienti.

Il software per la pianificazione e la schedulazione avanzate, o software APS, aiuta i produttori di ogni tipo a rilevare le inefficienze e i potenziali problemi.

Il software APS viene utilizzato dai produttori per programmare macchine, linee di produzione e risorse, oltre che nei servizi e nella logistica.

Scarica l'eBook gratuito per saperne di più sui vantaggi offerti dal software APS e per scoprire come iniziare a integrare le soluzioni.

Integrazione di un software per la pianificazione e la schedulazione avanzate

Il software APS deve funzionare in sinergia con i sistemi esistenti perché interessa ambiti quali la produzione, i servizi e la logistica.

La soluzione giusta può essere integrata con i software di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), contabilità e previsione, i fogli di calcolo, il sistema di esecuzione della produzione (MES) e i sistemi di raccolta dei dati del reparto di produzione (SFDC).

I produttori di macchinari industriali implementano il software APS per pianificare la capacità nel lungo termine, eseguire analisi dettagliate delle singole risorse e tanto altro.

Gli utenti possono personalizzare le funzionalità di pianificazione e schedulazione in base alle proprie esigenze, in modo da reagire rapidamente alle variazioni della domanda e della capacità e garantire la puntualità delle consegne.

Ottenere visibilità sui processi con il software APS

Con le funzionalità APS per la produzione, le aziende possono vedere i carichi di lavoro attuali, comprendere meglio l'impatto di eventi imprevisti, analizzare scenari ipotetici e confrontare varie alternative.

Questo tipo di insight fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni più consapevoli.

Ciò si traduce in operazioni più redditizie e nella capacità di rispondere alle esigenze dei clienti meglio della concorrenza.

Scarica l'eBook per scoprire perché i produttori di macchinari industriali che adottano soluzioni APS sono più competitivi e ottengono maggiori profitti.

Ottimizzare le operazioni produttive con le soluzioni APS per la produzione

Prendere decisioni in materia di pianificazione e schedulazione è un'operazione complessa, e non sempre strumenti come i fogli di calcolo sono in grado di fornire una visione a 360 gradi dell'impatto di tali scelte.

Il software APS mette in primo piano queste decisioni, offrendo i seguenti vantaggi:

  • Migliore visibilità anticipata sulla produzione
  • Efficienza della linea e utilizzo della macchina migliorati
  • Riduzione dei lavori in corso (WIP)
  • Analisi dell'impatto semplificata
  • Gestione più rapida delle modifiche
  • Migliore servizio al cliente

Con una soluzione APS per la produzione, gli utenti possono prendere decisioni consapevoli in tempi più brevi e agire più rapidamente rispetto alla concorrenza.

Condividi

Risorse correlate

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.