livre blanc

Livre blanc | Adopter l'ingénierie des systèmes basée sur des modèles dans le développement de véhicules

Le MBSE dans le développement de véhicules

L'arrivée des voitures hybrides et électriques pousse les fabricants de composants et de véhicules innovants à relever des défis de développement de produit, comme le maintien d'un même rythme de production à un prix compétitif.

Les entreprises les plus prospères adoptent l'ingénierie des systèmes basée sur des modèles (MBSE). Cette approche les aide à rester compétitives, réactives et rentables tout en relevant les défis de la qualité, des réglementations accrues et de la durabilité. Malgré l'amélioration considérable de l'efficacité qu'offre le MBSE, il présente quelques difficultés. Pour les surmonter, il suffit d'utiliser les bons outils.

Téléchargez ce livre blanc pour découvrir comment créer de meilleures conceptions et améliorer les performances des systèmes de propulsion électrique avec la solution MBSE de Siemens.

Appliquez les concepts MBSE dans le développement de vos entraînements électriques

Le concept de MBSE est présenté dans ce livre blanc en mettant en évidence ce qui se passe dans le développement d'un système d'entraînement électrique (e-drive). Lors du développement d'un système d'entraînement électrique, le MBSE peut être utilisé pour créer un modèle qui capture tous les aspects du système, depuis les exigences initiales jusqu'au produit final. Le modèle est capable de représenter les composants du système, y compris le moteur électrique, l'onduleur, la boîte de vitesses et le système de refroidissement.

L'objectif du MBSE est d'améliorer la collaboration et la communication entre toutes les personnes impliquées dans le développement d'un système de moteur électrique.

Téléchargez ce livre blanc pour découvrir comment l'utilisation du MBSE dans la création d'un système de propulsion électrique peut conduire à un processus de développement plus rationalisé et plus efficace.

Utilisez le MBSE pour rationaliser le processus de développement afin d'améliorer les performances de vos véhicules

Simcenter Amesim et Simcenter Studio font partie du portefeuille Siemens Xcelerator. En combinant la puissance de ces plateformes de simulation, les ingénieurs peuvent explorer un large éventail d'architectures de moteurs électriques et identifier la conception optimale pour le système. Il en résulte un processus rationalisé et efficace pour explorer les options d'architecture e-drive, réduisant les délais et les coûts de développement tout en garantissant des performances et une efficacité optimales.

Découvrez comment tirer parti des avantages du MBSE dans le processus de développement de vos véhicules

Pour tirer pleinement parti des avantages du MBSE et des progrès de l'intelligence artificielle dans le processus de développement de vos véhicules, il faut y investir du temps dès le début du projet. Cette planification permet d'établir l'architecture appropriée pour minimiser les corrections de modélisation dans les phases ultérieures du projet.

Partager

Ressources associées

Complexité dans l'industrie automobile avec une approche d'ingénierie des systèmes
Webinar

Complexité dans l'industrie automobile avec une approche d'ingénierie des systèmes

Découvrez comment l'ingénierie des systèmes basée sur des modèles aide les équipementiers à maintenir leur compétitivité, leur agilité et leur rentabilité tout en relevant les défis de l'industrie automobile.

Le rôle de la collaboration et de l'intégration dans l'ingénierie des performances automobiles
Solution Brief

Le rôle de la collaboration et de l'intégration dans l'ingénierie des performances automobiles

Combinez la simulation, les tests, le MBSE et l'IA dans l'ingénierie des performances automobiles pour assurer l'efficacité du développement des véhicules. En savoir plus