Infographie

Intégration de Teamcenter pour SolidWorks – Bladon Micro Turbine adopte le PLM

Intégration de Teamcenter pour SolidWorks

Construire des groupes électrogènes à micro-turbine pour produire de l'électricité dans des régions reculées, ou des pays en développement n'est pas une tâche facile, mais c'est précisément ce que Bladon accomplit au quotidien.

Les ingénieurs de l'entreprise œuvrent en permanence pour perfectionner leurs produits, mais pour y parvenir, il leur fallait un meilleur moyen de gérer de grandes quantités de données.

Téléchargez cette infographie gratuite et découvrez quelles améliorations ont été apportées aux processus et au flux de travail de Bladon grâce à l'intégration de Teamcenter dans SolidWorks.

Relever les défis grâce au PLM intégré à SolidWorks

Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) comme Bladon sont confrontés à des défis similaires. Face à la concurrence internationale, les entreprises doivent être plus efficaces si elles souhaitent remporter des contrats. La complexité croissante des produits qui associent des composants mécaniques et électroniques entraîne une augmentation du volume de données à gérer. Or, les systèmes et processus contraignants que la plupart des entreprises ont mis en place ne font que les freiner. Une solution de gestion du cycle de vie des produits (PLM) efficace peut les aider à s'affranchir de ces difficultés et à progresser plus rapidement.

Est-ce que Teamcenter fonctionne avec SolidWorks ?

Teamcenter pour SolidWorks offre une solution PLM prête à l'emploi aux utilisateurs de SolidWorks. Cette intégration permet aux différents utilisateurs de SolidWorks d'accéder à Teamcenter directement dans leur outil de conception, ce qui facilite la gestion et la maintenance de la solution PLM. Teamcenter est une solution PLM capable de s'adapter aux besoins d'une organisation qui se développe et évolue. Afin de renforcer la collaboration entre les différents domaines de conception, Teamcenter est compatible avec les logiciels Solid Edge, NX, VeSys, Capital, PADS et Xpedition de Siemens, ainsi qu'avec des outils de conception mécanique, électrique et électronique tiers. Teamcenter s'intègre à SolidWorks et à d'autres logiciels MCAD et ECAD ; il peut être lancé immédiatement sans avoir à passer par un long processus d'installation et de configuration.

Teamcenter, la solution la mieux adaptée à votre activité

Comme beaucoup d'autres entreprises, Bladon a pu tirer de nombreux avantages de la mise en œuvre de Teamcenter :

  • Faciliter la recherche, le partage et la réutilisation des données de conception
  • Gestion des nomenclatures améliorée
  • Processus de modification intégré
  • Accès facile via navigateur web pour tous, partout
  • Recherche et rendu visuels
  • Économies de temps et d'argent

Téléchargez l'infographie et découvrez comment Bladon a intégré Teamcenter dans SolidWorks.

Découvrez Teamcenter X et inscrivez-vous afin de bénéficier d'un essai gratuit. Vous découvrirez comment vous lancer dans le PLM rapidement et à moindre coût.

Partager

Ressources associées

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.