eBook

Guide de la fabrication numérique à l'attention des dirigeants

Guide de la fabrication numérique à l'attention des dirigeants. Les dirigeants du secteur de la fabrication partagent leur expérience avec vous.

Les entreprises sont parfaitement conscientes que l'avenir de la fabrication est numérique. C'est un élément indispensable à la stratégie commerciale des grands fabricants.

La fabrication numérique crée un équilibre entre conceptions innovantes et performances de pointe. Les entreprises qui passent à la fabrication numérique constatent les avantages suivants :

  • Une réduction des délais de commercialisation
  • Une réduction des risques
  • Une augmentation de leurs marges
  • Un meilleur positionnement sur le marché

Dans cet eBook, vous découvrirez quels sont les défis auxquels le secteur de la fabrication fait face et comment les ateliers d'usinage exploitent la puissance de la fabrication numérique pour les relever.


Découvrez comment les dirigeants d'entreprises utilisent la technologie numérique pour relever les défis du secteur de la fabrication

Extraits :

EDAG Group, un fournisseur automobile basé en Allemagne, a découvert qu'il n'était pas possible de transiger sur les délais de commercialisation, même en mettant en œuvre de nouvelles conceptions bioniques et des techniques de fabrication additive. L'objectif d'EDAG est de rester compétitif en saisissant les opportunités offertes par l'électrification.

La technologie des jumeaux numériques a permis à EDAG de réaliser l'ingénierie générative, la simulation et la préparation de l'impression 3D dans un seul environnement logiciel. Cette approche a permis au fournisseur de réduire le temps de conception de 50 %.

"Nous savons maintenant que la fabrication additive est adaptée à la production de gros volumes typiques de l'industrie automobile." - Sebastian Flügel, Chef de projet Scalebat, EDAG

Utiliser une seule solution pour la fabrication des pièces

La fabrication de pièces n'a jamais été aussi facile grâce à NX de Siemens. Cette solution intégrée garantit une fabrication transparente, du modèle numérique de la pièce au produit fini.

NX vous aide à transformer la fabrication de pièces à l'aide d'un logiciel complet permettant de programmer des machines-outils à commande numérique, de contrôler des cellules robotiques, de piloter des imprimantes 3D et de contrôler la qualité des produits. La programmation peut être automatisée à l'aide de fonctionnalités avancées et d'outils de simulation intégrés, tout en assurant la liaison de bout en bout des processus de fabrication.

iMFLUX, un fabricant de moules réputé, utilise la fabrication numérique pour se démarquer de la concurrence

iMFLUX est une entreprise de fabrication de moules qui intègre des logiciels de pointe et du machine learning à un atelier d'usinage ultra-moderne. NX a permis à iMFLUX d'accélérer ses processus de conception et de fabrication de moules. L'entreprise a ainsi pu améliorer la qualité de ses pièces, réduire ses coûts et ses délais de livraison.

Depuis qu'elle utilise NX et Teamcenter, iMFLUX a atteint des niveaux de productivité élevés en automatisant ses processus de fabrication. Elle réutilise également les données d'entreprises pour continuer à optimiser ses produits. Désormais, iMFLUX dispose d'un processus de production transparent, qui relie les personnes, les systèmes et les ressources. Grâce aux solutions fournies par Siemens, iMFLUX gère ses activités de manière flexible, ce qui lui permet d'exploiter la fabrication numérique pour répondre aux besoins de ses clients et de se préparer au marché de demain.

Partager

Ressources associées

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th