eBook

Innover dans la fabrication de produits cosmétiques grâce à la gestion de projets intégrée

Accelerate market entry with advanced lifecycle management

Femme souriante après avoir appliqué un sérum pour le visage

Le secteur des cosmétiques est l’un des marchés les plus compétitifs au monde. Cette industrie a connu une croissance significative et rapide au cours des dernières années et a le potentiel de se développer encore davantage. Les entreprises innovent sans cesse afin d'améliorer leur offre de produits cosmétiques pour répondre aux besoins des consommateurs. Innover est le maître mot sur lequel repose cette industrie.

Cet eBook a pour objectif d’explorer comment la mise en œuvre d’un programme intégré et le PLM peut vous aider à lancer vos produits sur le marché plus rapidement.

Intégrer la gestion de projet et la gestion du cycle de vie des produits

La plupart des applications d'entreprise et des solutions indépendantes ne répondent pas aux exigences d'innovation de la filière beauté et cosmétique. Ce manque peut menacer la qualité, les coûts et la viabilité des processus, ainsi que celle des produits. De nombreuses solutions offrent des fonctionnalités de gestion de projet classiques, mais une visibilité complète fait défaut. Une approche innovante serait d'intégrer la gestion de projet et la gestion du cycle de vie des produits. Les entreprises pourront ainsi exploiter plus efficacement leur propriété intellectuelle et lancer de nouveaux produits sur le marché.

Découvrez les dernières tendances en matière de production et de gestion des produits cosmétiques

Dans cet eBook, vous découvrirez :

  • Comment faire face aux tendances du marché dans l'industrie des cosmétiques : évolution de la distribution, mondialisation, développement durable et innovation.
  • Quels sont les caractéristiques démographiques des consommateurs et les principaux facteurs qui déterminent ce qu'ls recherchent en matière de nouveaux produits et de nouvelles marques ?
  • Les avantages de la mise en œuvre d'une gestion intégrée des programmes et du cycle de vie. Comment devenir une véritable organisation numérique afin de répondre aux demandes croissantes du marché, de booster les revenus et de gagner des parts de marché.

Qu’est-ce que le PLM ? Qu’est-ce qu’un système intégré ?

Cette solution est un ensemble d’applications (IPLM) qui forment une continuité d’informations numériques reliant les processus et les données.

Vous souhaitez optimiser vos activités et innover dans le secteur des produits cosmétiques ? Alors, téléchargez ce livre blanc et découvrez comment ces différents aspects interagissent :

  • Gestion du portefeuille de produits
  • Gestion des programmes
  • Gestion des projets
  • Gestion du cycle de vie des produits

Partager

Ressources associées

Harvard University: Effective SW/HW Co-Design of Specialized ML Accelerators Using Catapult HLS
Webinar

Harvard University: Effective SW/HW Co-Design of Specialized ML Accelerators Using Catapult HLS

Harvard sheds light on their agile algo-hw co-design & co-verification methodology powered by HLS. It led to an order of magnitude improvement in the design effort across 3 generations edge AI accelerator SoCs.

Stanford University: Edge ML Accelerator SoC Design Using Catapult HLS
Webinar

Stanford University: Edge ML Accelerator SoC Design Using Catapult HLS

Describes the design and verification of the systolic array-based DNN accelerator taped out by Stanford, the performance optimizations of the accelerator, and the integration of the accelerator into an SoC.

How NVIDIA Uses High-Level Synthesis Tools for AI Hardware Accelerator Research
Webinar

How NVIDIA Uses High-Level Synthesis Tools for AI Hardware Accelerator Research

With constant change in AI/ML workloads, NVIDIA leverages a High-Level Synthesis design methodology based off SystemC and libraries like MatchLib to maximizing code reuse & minimizing design verification effort