eBook

Concevoir des équipements lourds nouvelle génération à l'aide de la simulation

Deux ouvriers surplombant un projet

Les technologies numériques, l'automatisation des opérations et l'électrification sont en passe de révolutionner l'industrie des équipements lourds. Pourtant, ces innovations rendent les conceptions plus complexes et de nombreux fabricants d'équipements d'origine (OEM) peinent à suivre le rythme.

Et s’il y avait un moyen d’aller plus vite malgré la complexité ? Grâce à la simulation de la physique du monde réel, vous pouvez simuler avec précision le comportement d'un équipement pour des cycles d'utilisation réels dès le stade de la conception. Les constructeurs pourront alors proposer des conceptions d'équipements lourds nouvelle génération et prendre de meilleures décisions plus rapidement, en évitant de se lancer dans un processus d'itération sans fin.

Téléchargez ce nouvel ebook pour découvrir comment la simulation de la physique du monde réel peut vous aider à réduire le nombre de prototypes physiques, à certifier les conceptions plus tôt et à gagner du temps en réalisant des économies.

Quand la simulation de la physique du monde réel se transforme en simulation prédictive

Pour réussir, les entreprises spécialisées dans les équipements lourds devront repenser le rôle de la simulation : elle ne doit plus être un simple outil de validation, mais doit permettre de déterminer avec précision le comportement réel des produits. Grâce à la simulation de la physique du monde réel, les ingénieurs peuvent créer des modèles complets qui intègrent toutes les caractéristiques physiques nécessaires et les associent à des cycles d'utilisation réalistes. Cette simulation devient alors un outil prédictif qui permet aux ingénieurs de prendre leurs décisions en toute connaissance de cause, dès le début du processus de conception.

Les essais mécaniques favorisent les simulations prédictives

Même si la simulation de la physique du monde réel jouera vraisemblablement le rôle de moteur de la conception des équipements lourds, il reste néanmoins essentiel que des solutions d'essais mécaniques performantes viennent la compléter. À l'heure où les fabricants d'équipements lourds explorent de nouveaux horizons, ils ne peuvent atteindre la précision nécessaire à la simulation prédictive sans valider en permanence les données relatives à ces nouveaux composants, matériaux, ect. Même si la conception est parfaite du premier coup, il faudra toujours procéder à une validation et à une certification sur un prototype physique. Les tests mécaniques continueront d'occuper une place importante dans le processus, les équipes de simulation et de test devant collaborer et rechercher des synergies.

Promouvoir la transformation numérique à l'aide d'outils de simulation

Les entreprises doivent donc trouver un moyen d'aller plus vite malgré la complexité à laquelle elles sont confrontées. Les organisations qui y parviendront réussiront à faire de la complexité un avantage concurrentiel tout en accélérant leur transformation numérique au moyen d'outils de simulation. Les outils avancés spécifiquement conçus pour améliorer la productivité, notamment les fonctionnalités haut de gamme qui leur sont dédiées, peuvent aider les fabricants à atteindre des niveaux d'innovation plus élevés et à générer des bénéfices en utilisant des solutions nouvelle génération.

Lisez ce nouvel ebook pour découvrir comment gagner en efficacité et en productivité grâce à une solution personnalisée, adaptable et open source qui inclut le jumeau numérique le plus complet.

Tendances du secteur des équipements lourds

Les tendances relatives au secteur de l'équipement lourd, comme le changement climatique et la raréfaction des ressources, poussent les entreprises à concevoir des produits et à mettre en place des processus ainsi que des modèles commerciaux qui diffèrent radicalement de ceux qu'elles utilisent aujourd'hui. Cette évolution définit les priorités de conception des fabricants. Les équipements lourds de demain devront :

  • Se conformer à des réglementations de plus en plus strictes en matière de sécurité et d’émissions
  • Être électriques
  • Être davantage connectés
  • Inclure des fonctionnalités pour un fonctionnement autonome

Toutes ces tendances rendent la conception d’équipements lourds plus complexe. Les équipes de conception et d'ingénierie doivent répondre à des critères de performance plus ambitieux tout en gérant un nombre croissant de variables, davantage de types de physique avec des interactions plus fortes et mettre à jour les produits après leur livraison.

Partager

Ressources associées

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.