eBook

Comment les petites entreprises peuvent exploiter le potentiel de la simulation et des tests

La simulation et les tests permettent aux PME de gagner en compétitivité

Pour se démarquer sur le marché, les entreprises doivent trouver un équilibre entre les exigences de qualité, de coût et d'innovation, sans pour autant perdre de vue leur objectif : commercialiser les produits le plus rapidement possible. Ces exigences contradictoires rendent toutefois la tâche difficile et la complexité grandissante des produits ne fait que compliquer les choses. Cet eBook présente quatre pratiques que les PME peuvent appliquer pour optimiser leurs activités.

Comment la simulation et les test aident les ingénieurs à gagner en efficacité

Les ingénieurs doivent trouver le moyen de répondre à davantage d'exigences, d'incorporer de nouvelles technologies et d'intégrer leur travail à d'autres disciplines d'ingénierie.

En outre, ils doivent être certains d'avoir répondu aux exigences sans dépasser le budget, tout en conservant assez de flexibilité pour innover. Cette tâche n'est pas simple.

La simulation permet aux ingénieurs de faire tout cela plus rapidement, donnant à votre entreprise les moyens d'éviter de mobiliser des ressources en poursuivant des idées qui ne fonctionneront pas. Les ingénieurs peuvent ainsi gagner du temps, ce qui signifie qu'ils sont plus productifs et que le retour sur investissement est plus élevé. La simulation prend du temps, mais à long terme, elle permet d'en gagner.

Découvrez comment les logiciels de simulation aident à gérer la complexité

La simulation identifie les endroits où les produits sont le plus susceptibles de tomber en panne, de surchauffer ou de casser. En utilisant ces résultats, les ingénieurs de test peuvent réduire de manière significative les calculs et le temps nécessaires pour déterminer où placer les capteurs. Cela permettra de commencer les tests plus tôt, et donc de les terminer plus tôt.

Les laboratoires de test ne peuvent tester qu'un nombre limité de scénarios en raison de contraintes temporelles et physiques. Par exemple, le laboratoire ne peut tester qu'un nombre limité de conditions environnementales et de fonctionnement. Les résultats de la simulation peuvent servir à gagner du temps. 100 % des entreprises qui mettent en place une collaboration en retirent des avantages.

Partager

Ressources associées

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.