La Biosphere Foundation utilise Insights Hub et Mendix pour surveiller et restaurer la nature et répondre à l'urgence climatique
La Biosphere Foundation est la branche commerciale à but non lucratif de la réserve de biosphère de l'UNESCO du North Devon (NDUB), l'une des 735 biosphères mondiales recouvrant 5 % de la surface de la terre. Elle s'appuie sur la technologie pour créer une infrastructure de marché crédible et évolutive qui relie les investissements institutionnels aux interventions en faveur de la nature afin de lutter contre le changement climatique, de restaurer la nature et de créer la prospérité des communautés.
https://www.biospherefoundation.co.uk
L'utilisation de Mendix nous a permis de réduire le délai de mise sur le marché de 72 % après la mise en œuvre de la NCM.
La réserve de biosphère de l'UNESCO du North Devon (NDUB) est l'une des 735 biosphères mondiales recouvrant 5 % de la surface de la terre. Elle protège un écosystème naturel d'importance internationale, dont la superficie est supérieure à celle de la ville de Londres. La Biosphere Foundation, la branche commerciale à but non lucratif de la NDUB, a pour but de créer une infrastructure de marché crédible et évolutive qui relie les investissements institutionnels aux interventions en faveur de la nature afin de lutter contre le changement climatique, de restaurer la nature et de créer la prospérité des communautés. La fondation se concentre sur les déploiements régionaux, nationaux et internationaux, ainsi que sur l'économie du capital naturel. Elle aide également les collectivités locales, les compagnies des eaux et les entités à atteindre des objectifs de consommation nette zéro. La mission de la Biosphere Foundation est de promouvoir des approches innovantes du développement économique qui soient socialement et culturellement appropriées et écologiquement durables.
La Biosphere Foundation s'est associée à Siemens Digital Industries Software pour utiliser des solutions, notamment Insights Hub, la solution d'IoT industriel de Siemens pour améliorer la prise de décision opérationnelle, et la plateforme Mendix™. Ces solutions font partie de la plateforme commerciale Siemens Xcelerator, qui comprend des
logiciels, du matériel et des services.
Plusieurs facteurs clés ont conduit la Biosphere Foundation à utiliser les solutions de Siemens pour les initiatives Natural Capital Marketplace (NCM) et Smart Biosphere. Tout d'abord, la fondation a constaté l'absence de plateformes commerciales en ligne de bout en bout pour les ressources naturelles, ce qui a eu pour effet de limiter les voies d'accès au marché pour les propriétaires fonciers et les acheteurs. De plus, son infrastructure d'origine était faible et ne disposait pas d'une méthode efficace pour surveiller le processus, ce qui a entraîné des retards dus à la faible densité de surveillance géographique, à l'intégration limitée des données et au cloisonnement des données des capteurs dans différentes ressources. La Biosphere Foundation a commencé à travailler avec Siemens pour mettre en œuvre de nouvelles solutions afin de lutter contre ces problèmes et de créer une infrastructure complète pour aider la biosphère dans son ensemble et promouvoir la durabilité dans la région.
"Nous avons créé la Natural Capital Marketplace, qui relie les points et accélère la mise à l'échelle des projets d'amélioration du capital naturel à travers le Royaume-Uni", explique Rob Passmore, responsable commercial et technique de la Biosphere Foundation. "Pour ce faire, nous proposons aux propriétaires fonciers des projets sur mesure qu'ils peuvent choisir en fonction des objectifs qu'ils se sont fixés pour leurs terres."
La fondation a utilisé Mendix pour accélérer le développement d'applications, tout en permettant une collaboration à chaque étape pour construire la plateforme commerciale de bout en bout, en utilisant un programme de glisser-déposer via une interface utilisateur graphique. Des développeurs de différents niveaux d'expérience ont collaboré avec des développeurs citoyens pour créer des applications sans écrire une seule ligne de code, ce qui a permis de réduire considérablement le temps de développement.
"L'utilisation de Mendix nous a permis de réduire le délai de mise sur le marché de 72 % après la mise en œuvre de la NCM", explique M. Passmore. "Les propriétaires fonciers peuvent facilement et gratuitement utiliser la plateforme de confiance NCM, pour trouver facilement des partenaires vérifiés et générer ainsi des revenus supplémentaires à partir de leurs terres."
En outre, le conseil du comté de Devon s'est engagé à utiliser les solutions de Siemens pour alimenter la NCM afin de répondre à ses besoins futurs en matière de compensation. Il prévoit d'impliquer la communauté du North Devon et d'utiliser la plateforme dans les sociétés de distribution d'eau, les zones locales et dans tout le Royaume-Uni. La Biosphere Foundation ajoute également de nouveaux produits tels que le carbone des marais salants, deux nouveaux bassins versants, la surveillance des phosphates et des ensembles d'outils d'architecture d'entreprise.
"Nous considérons la technologie de Siemens comme un avantage concurrentiel essentiel. Je travaille depuis 25 ans dans le secteur technologique, et je peux dire en toute honnêteté que je n'ai jamais vu de portefeuille qui réduise autant les délais de mise sur le marché. Il va plus loin que la vitesse de mise sur le marché : il permet aux idées d'être concrétisées par leurs créateurs, ce qui se traduit par une amélioration de la qualité et de la facilité d'utilisation des produits."
"Comme nous pouvons agir rapidement, nous pouvons travailler avec des équipes de développement plus petites, améliorer la communication et réduire les coûts. Cela signifie que nous passons moins de temps à lever des fonds et plus de temps à répondre aux besoins des entreprises. Au fur et à mesure du développement des produits, nous avons pu maintenir un pourcentage élevé d'efforts de développement sur les nouvelles fonctionnalités, plutôt que sur l'assurance qualité et les DevOps. Enfin, cela permet de commencer à petite échelle et d'expérimenter. Si cela fonctionne, il n'est pas nécessaire de tout reconstruire, il suffit de continuer", explique M. Passmore.
La Biosphere Foundation a développé le concept de "Smart Biosphere" depuis 2019. L'équipe a lancé cette initiative en avril 2022 en s'appuyant sur Insights Hub et Mendix, ce qui lui a permis de transformer des concepts en actions pertinentes. Les données de l'Internet des objets (IoT) sont collectées grâce à un réseau croissant de capteurs et diverses sources telles que les données météorologiques, ce qui permet de mieux gérer et analyser la collecte des données IoT, et d'intégrer ces compétences par le biais de widgets et d'intégrations de données étroites dans les applications orientées client développées dans Mendix. Les développeurs disposent d'une interface unique pour travailler et l'équipe opérationnelle peut s'appuyer sur Insights Hub pour la sécurité, l'acquisition de données et les rapports opérationnels.
La Smart Biosphere est conçue pour créer un outil intégré d'aide à la décision à l'échelle du bassin versant, couvrant la qualité de l'eau, les risques d'inondation, la gestion agricole, le ruissellement et la mise en place d'interventions sur le capital naturel. Elle a été divisée en deux aspects : les services et les composants. Les services comprennent la sylviculture intelligente, le captage intelligent, l'agriculture intelligente et la mesure, la notification et la vérification (MRV). Les composants comprennent un jumeau numérique complet, un réseau de capteurs IoT à distance, l'apprentissage automatique (ML), l'intelligence artificielle (IA), le Big Data et l'observation de la terre.
"Avec l'IoT industriel, nous pouvons collecter des données sécurisées et structurées à partir de multiples capteurs, jauges, satellites et autres ressources, ce qui nous fournit la base pour analyser et transformer ces données IoT en actions pertinentes pour résoudre des problèmes spécifiques. Par exemple, nous avons installé de nombreux capteurs sur le lac pour surveiller le niveau de l'eau. Toutes les données sont transférées à Insights Hub, où elles sont analysées pour déterminer si le niveau d'eau dépasse le niveau d'alerte, ce qui permet de prévenir efficacement les inondations et d'atténuer les pertes subies par les agriculteurs", explique M. Passmore.
La technologie de Siemens a fourni un avantage concurrentiel essentiel pour accélérer la transformation numérique du secteur du capital naturel. La Biosphere Foundation a utilisé les solutions de Siemens pour réaliser des avancées significatives dans la restauration de la nature. Elle a créé un modèle qui peut être appliqué à d'autres domaines et mis à l'échelle pour un faible coût différentiel. Mais ce n'est que le début de son travail avec les solutions de Siemens. Au cours des prochaines années, la fondation prévoit de lancer d'autres plateformes de marché utilisant Insights Hub et Mendix dans diverses régions du Royaume-Uni et au-delà.
Siemens mettra en œuvre "une technologie pour un but précis" en collaboration avec la Biosphere Foundation, afin de répondre à l'urgence climatique, de permettre le rétablissement de la nature et d'accomplir une mission durable.
Nous considérons la technologie de Siemens comme un avantage concurrentiel essentiel. Je travaille depuis 25 ans dans le secteur technologique, et je peux dire en toute honnêteté que je n'ai jamais vu de portefeuille qui réduise autant les délais de mise sur le marché. Il va plus loin que la vitesse de mise sur le marché : il permet aux idées d'être concrétisées par leurs créateurs, ce qui se traduit par une amélioration de la qualité et de la facilité d'utilisation des produits.