white paper

Fabricación con gemelo digital: la nueva generación del diseño mecánico

Tiempo de lectura: 10 minutos
El gemelo digital del brazo robótico de una máquina industrial ilustra su diseño.

Los cambios fundamentales en el mercado de la maquinaria están impulsando a los fabricantes de maquinaria a abordar y gestionar mayores niveles de complejidad.

Para prosperar en un entorno tan desafiante, necesitas las herramientas adecuadas y debes saber cómo utilizarlas de forma coherente para tu éxito a largo plazo.

Descubre cómo la ingeniería mecánica avanzada aprovecha el gemelo digital para la fabricación y beneficia a tu empresa.

Lee el último white paper de CIMData, que describe los factores críticos que promueven el futuro del diseño de maquinaria.

Diseña para tus clientes: ventajas del software de diseño mecánico avanzado

Los requisitos de los clientes evolucionan constantemente. Eso les permite seguir siendo competitivos y mantener el ritmo del mercado.

Además, los fabricantes de máquinas constantemente deben tener en cuenta las normativas y el cumplimiento globales en sus máquinas para garantizar la seguridad y la sostenibilidad.

Toda esta información debe almacenarse en un lugar común para poder cumplir calendarios y horarios.

Con una solución de ingeniería mecánica avanzada, los ingenieros pueden tamizar esta complejidad, reconfigurar fácilmente la maquinaria industrial a medida para satisfacer las expectativas actualizadas de los clientes, crear paneles para seguir en tiempo real el progreso de los proyectos y, por último, comercializar proyectos perfectos más rápido que nunca.

Desarrollo de maquinaria industrial personalizada: alcanza el éxito con soluciones de ingeniería mecánica avanzada

Pregunta a cualquier ingeniero por los problemas a los que se enfrenta. Sin lugar a dudas, la respuesta tendrá que ver con los silos.

El uso de diferentes sistemas tecnológicos impide la colaboración entre departamentos, lo que provoca contratiempos en los proyectos y retrasos en los pedidos.

El software de diseño de máquinas de nueva generación mitiga estos problemas proporcionando un entorno de arquitectura abierta, en el que el diseño asistido por ordenador (CAD), la fabricación asistida por ordenador (CAM), la ingeniería asistida por ordenador (CAE) y otros sistemas de software pueden integrarse y comunicarse.

Este primer paso fundamental es crucial para impulsar la colaboración, lo que conduce a una mayor eficacia y velocidad en todos tus procesos.

Domina los sistemas complejos con ingeniería mecánica avanzada

Los fabricantes de maquinaria pueden mejorar aún más la eficiencia transformando digitalmente los procesos tradicionales.

En concreto, ya no basta con la puesta en marcha física de las máquinas para seguir el ritmo de los agentes del mercado: la puesta en marcha virtual es imprescindible para agilizar la creación de máquinas.

Mediante la puesta en marcha virtual, se pueden producir y probar simulaciones de máquinas para comprender cómo funcionarían en condiciones reales de fábrica.

A su vez, los errores y defectos de las máquinas pueden detectarse antes y solucionarse con mayor facilidad, de modo que se evita el elevado precio que supone modificar el hardware.

Descubre las posibilidades de la ingeniería mecánica avanzada descargando el white paper de CIMData y empieza a crear hoy las máquinas del mañana.

Compartir

Recursos relacionados

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.