vídeo

PLM en la nube con Teamcenter X está diseñado para crecer contigo a medida que lo hace tu negocio

El PLM en la nube con Teamcenter X está revolucionando la industria al facilitar a los usuarios un acceso seguro a la información de la gestión del ciclo de vida del producto (PLM) desde cualquier lugar y dispositivo y cuando sea necesario. Nuestro software se ha creado en una moderna plataforma en la nube que puede crecer contigo a medida que lo haga tu negocio y añadas más usuarios y más localizaciones.

Empieza a crecer con Teamcenter X

Ve este vídeo para descubrir cómo incluso la startup más pequeña puede empezar a crecer con Teamcenter X. El software como servicio (SaaS) de gestión del ciclo de vida del producto de Teamcenter X en la nube es de implementación inmediata para obtener valor rápidamente. Puedes gestionar tu gemelo digital del producto de forma eficiente para comercializar nuevos productos de forma más rápida... y hacer que crezca tu negocio.

El PLM en la nube reduce el coste de propiedad, es la mejor inversión

Descubre cómo limitar los requisitos de los recursos de IT y los costes de infraestructura al tiempo que reduces los plazos para conseguir los beneficios de PLM. PLM es una gran inversión, empieza con hasta un 25 % de ahorro en el tiempo invertido en diseño CAD. Cuando los ingenieros pueden encontrar y reutilizar rápidamente los datos de diseño... es un día y una persona a la semana que puede centrarse en la innovación de producto.

Prueba PLM en la nube con nuestra versión gratuita

Comprueba lo fácil que es acceder y utilizar PLM en la nube con la prueba gratuita de 30 días de Teamcenter X.

Compartir

Recursos relacionados

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.