e-book

Descubre cómo aprovechar la fabricación flexible

Adopt and implement manufacturing-specific tools to improve production

Adoptar e implementar herramientas destinadas a la fabricación para mejorar la producción

En una encuesta realizada a 275 fabricantes, el 87 % afirmó que la mejora de su proceso de fabricación era una de las principales prioridades de su empresa. El motivo es que los productos y los procesos de fabricación son cada vez más complejos. Como consecuencia, las empresas deben enfrentarse a un aluvión de retos.

Aprovecha las ventajas de un proceso de fabricación flexible

En respuesta a esta situación, los directivos de las empresas dedicadas a la fabricación están recurriendo a una serie de herramientas digitales diseñadas para ayudar a agilizar la producción, mejorar la calidad de los productos, minimizar las interrupciones en la fabricación y concluir más proyectos a tiempo y según el presupuesto.

Para conocer adecuadamente las repercusiones de la implementación de estas soluciones digitales, Lifecycle Insights llevó a cabo una investigación titulada «Estudio sobre fabricación flexible 2022». Los resultados de dicha investigación basada en encuestas revelan los usos que las empresas pretenden dar a las herramientas digitales destinadas a la fabricación en los próximos dos años. También ponen de manifiesto las diversas ventajas de las soluciones y las medidas que los fabricantes ya están tomando para mejorar las operaciones de fabricación. Este e-book revela los resultados del estudio y ofrece recomendaciones para adoptar e implementar herramientas digitales ideadas para la fabricación.

Superar los retos de la fabricación avanzada

Las soluciones digitales permiten diseñar herramientas más eficaces teniendo en cuenta las especificaciones del producto y la configuración de la fabricación. Este enfoque disminuye el uso innecesario de recursos y mejora la calidad de los productos. Como las versiones simuladas de las herramientas pueden probarse digitalmente, estas soluciones logran evitar costosas paradas midiendo con precisión la duración de las herramientas y avisando de que debe realizarse mantenimiento preventivo. Las soluciones digitales también ayudan a gestionar trayectorias de herramientas de mecanizado, que pueden crearse automáticamente mediante modelos. De esta manera, se prescinde de la codificación manual y se reduce la probabilidad de errores que afectan a la producción.

El IIoT para datos de sensores y de fabricación

El uso de sensores para capturar y analizar datos de fabricación es una de las formas en que las herramientas digitales mejoran los procesos de las empresas. El análisis de estos datos permite a los fabricantes incrementar la eficacia general de sus equipos. Estos análisis pueden predecir problemas de calidad antes de que surjan, detectar anomalías en el funcionamiento de los equipos y prever con exactitud la fabricación. Más de la mitad (54 %) de las empresas más avanzadas utiliza herramientas digitales destinadas a la fabricación, como el Internet industrial de las Cosas (IIoT), para transmitir y capturar datos de sensores. Solo el 21 % de las empresas menos avanzadas hace lo mismo.

Compartir

Recursos relacionados

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.