e-book

Más innovación y colaboración con Teamcenter X, solución PLM basada en la nube

Innovación más rápida con Teamcenter X, solución PLM basada en la nube

El mundo cambia más rápido que nunca y los fabricantes deben afrontar numerosos retos para seguir siendo competitivos y tener un peso específico. Estos retos requieren una mano de obra nueva y distribuida, proyectos complejos y la necesidad de innovar al ritmo del mercado.

Una de las formas más rápidas de superar estos retos es implantar un software de gestión del ciclo de vida del producto (PLM). El software PLM permite a los fabricantes eliminar los silos de datos y armonizar sus equipos con un único entorno de software. Contrarresta la creciente complejidad de los productos reduciendo la complejidad de tu software con Teamcenter X, la solución PLM basada en la nube de Siemens.

Ventajas del software PLM basado en la nube

Con Teamcenter X, la solución PLM SaaS de Siemens, empresas de todos los tamaños pueden beneficiarse de una oferta en la nube que permite ponerse en marcha desde el primer día. La solución ofrece una experiencia de usuario fácil y accesible. No solo ayuda a incorporar equipos rápidamente, sino también a mejorar el tiempo de obtención de valor. Diseñado para la nube, Teamcenter X proporciona acceso instantáneo a todas las partes interesadas en cualquier lugar. Con acceso basado en web y sin necesidad de instalación, les permite trabajar desde cualquier dispositivo, en casa, en la oficina o en la planta de producción. La solución SaaS basada en la nube también ofrece mayor flexibilidad que la modalidad de PLM local. Al no tener que adquirir una licencia perpetua, proporciona la flexibilidad de probar nuevas funcionalidades y añadir nuevos usuarios según sea necesario. Esto permite ampliar o reducir la capacidad, así como satisfacer las necesidades cambiantes de la empresa.

Mejora de la seguridad de los datos y traslado de la carga de IT

Con Teamcenter X, Siemens se encarga de la seguridad de los datos y de la gestión de tus copias de seguridad. Al asociarte con Siemens, disfrutarás de un entorno de PLM basado en una infraestructura de nube de nivel empresarial. Puedes confiar en Siemens y en nuestro partner en la nube para reducir el riesgo de ciberataques y robos de IP. De este modo, te aseguras de disponer de las funciones y protecciones de seguridad más actuales. Además de las funciones de seguridad más novedosas, se brindan las últimas funcionalidades de PLM y de mejora de la productividad. Las actualizaciones se instalan automáticamente, sin tiempos de inactividad de IT que puedan retrasar el desarrollo de los productos.

Resolución de la complejidad de los productos con PLM SaaS

Teamcenter X ofrece una solución PLM de funcionalidad completa con las ventajas añadidas de la nube. Esto es lo que experimentarás:

  • Acceso instantáneo a PLM para todas las partes interesadas, en cualquier momento y lugar
  • Reducción del coste de propiedad con gastos operativos predecibles e infraestructura de IT mínima
  • Aceleración del desarrollo de productos, aprovechamiento de los conocimientos existentes para apoyar la reutilización de diseños, gestionar los cambios y acelerar la duración de los ciclos
  • Racionalización de los procesos de desarrollo y fabricación de productos con las partes interesadas internas y externas
  • Creación de una BOM multidominio para visualizar todo el producto

Compartir

Recursos relacionados

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.