e-book

Cómo orientar: Una forma mejor de crear una única BOM (lista de materiales) precisa

El software de BOM integrado en una solución de PLM moderna ayuda a los ingenieros a crear una BOM (lista de materiales) centralizada para su producto.

Una BOM (lista de materiales) precisa requiere la colaboración de todos los que participan en el desarrollo del producto.

Este e-book de Lifecycle Insights: «Cómo crear y gestionar con eficacia una única BOM precisa» explica cómo tu equipo puede:

  • Sincronizar varias fuentes de datos para proteger la información de la BOM en todos los dominios de diseño.
  • Facilitar el acceso a la versión más actualizada de la BOM.
  • Utilizar la BOM para hacer un seguimiento de la variabilidad del producto en las distintas opciones de fabricación.
  • Superar todos los retos de creación y gestión de BOM.

Lee el e-book y descubre lo fácil que es asegurarse de que todo el mundo trabaja con la BOM más precisa y actualizada.


Cómo hacer que la BOM sea eficaz y visible en todo el desarrollo del producto

La BOM es un hilo digital imprescindible en el desarrollo de productos que conecta ingeniería, fabricación, compras, ventas, finanzas, servicios y gestión.

Por eso, es fundamental que tu empresa adopte un proceso de creación de BOM colaborativa que sea fácilmente accesible, visible y eficaz.

Los productos cotidianos son más complejos que nunca, ya que los clientes esperan que estos ofrezcan funciones conectadas e inteligentes.

Pese a los requisitos adicionales y la variabilidad que implican estas exigencias, la tarea de elaborar una BOM resulta más fácil con un software de gestión del ciclo de vida del producto (PLM).

Sincronización de muchos tipos de BOM

Una BOM completa y precisa puede contener piezas y componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos y de software.

Implementar manualmente todos estos datos en una ubicación centralizada es una tarea larga, tediosa y propensa a errores.

Las modernas soluciones de PLM resuelven este problema generando automáticamente una BOM basada en la información actual cada vez que se realizan cambios en el diseño.

Toda la empresa puede acceder a estos datos, incluso los equipos remotos, para tomar decisiones empresariales acertadas a partir de una única fuente de información.

Cómo gestionar la variabilidad de los productos

No es infrecuente que los productos tengan variaciones. Tanto si son diferentes colores, tamaños o un software ligeramente distinto, estos pequeños cambios afectan a las compras, la gestión de inventarios y las ventas.

En este sentido, la BOM desempeña una papel fundamental para mantener una representación precisa y actualizada de los datos necesarios.

Intentar gestionar la BOM con métodos tradicionales como las hojas de cálculo complica aún más un proceso ya de por sí complejo.

Al implementar la gestión de la BOM basada en PLM, tu BOM puede encargarse de la variabilidad, lo que ahorra costes adicionales y reduce considerablemente cualquier posibilidad de error.

Software de BOM dentro de una solución de PLM basada en la nube

El software PLM en la nube ofrece una solución de BOM rentable para las grandes corporaciones y las pymes, con muchas ventajas:

  • Eficiencia: Soluciones personalizadas para satisfacer necesidades concretas
  • Productividad: Conocimiento profundo del flujo de trabajo de la empresa
  • Implementación rápida: Acceso inmediato mediante un navegador
  • Propiedad total distribuida: Las suscripciones no requieren una gran inversión inicial en tecnología
  • Colaboración ampliada: Posibilita la aportación de partes interesadas internas y externas
  • Seguridad: Se protege la propiedad intelectual

Con una solución de PLM SaaS, todos los usuarios, desde el departamento de ingeniería hasta el de servicios, pueden acceder fácilmente a la BOM en cualquier lugar desde el que trabajen.

Prueba una versión gratuita de PLM SaaS

Echa un vistazo a Teamcenter X con software de BOM integrado. Regístrate en la versión de prueba gratuita para descubrir cómo empezar a trabajar de forma rápida y rentable, impulsar la visibilidad de la BOM y automatizar muchos de sus aspectos.

Compartir

Recursos relacionados

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.