e-book

Planificación y programación avanzadas (APS) para maquinaria industrial

Saca el máximo partido de las cadenas de suministro imperfectas con las soluciones APS

Software APS para maquinaria industrial

Los fabricantes de maquinaria industrial necesitan formas creativas de entregar los productos más rápidamente y satisfacer la demanda de los clientes.

El software de planificación y programación avanzadas, o APS, ayuda a los fabricantes de todo tipo a poner de manifiesto las ineficiencias y los problemas potenciales.

Se utiliza para que los fabricantes programen las máquinas, las líneas de producción y los recursos, y también en servicios y logística.

Descubre en este e-book gratuito las ventajas del software APS y cómo empezar a integrar una solución.

Integra el software de planificación y programación avanzadas

El software de planificación y programación avanzadas debe ser capaz de trabajar con los sistemas existentes porque afecta a la fabricación, los servicios y la logística.

La solución adecuada se puede integrar con la planificación de recursos empresariales (ERP), el software de contabilidad y previsión, las hojas de cálculo, un sistema de ejecución de fabricación (MES) y los sistemas de recopilación de datos de la planta de producción (SFDC).

Los fabricantes de maquinaria industrial utilizan el software APS para planes de capacidad a largo plazo, análisis detallados de recursos individuales y muchas otras tareas.

Los usuarios pueden personalizar las funciones de planificación y programación para satisfacer sus necesidades, de modo que puedan reaccionar rápidamente ante cambios en la demanda y la capacidad, así como realizar las entregas a tiempo.

Gana visibilidad en tus procesos con el software APS

Con las funcionalidades de fabricación APS, las empresas pueden visualizar las cargas actuales, comprender mejor el impacto de los imprevistos, analizar situaciones hipotéticas y comparar alternativas.

Una visión como esta proporciona a los usuarios la información que necesitan para tomar decisiones bien informadas.

En última instancia, conlleva un funcionamiento más rentable capaz de satisfacer las necesidades del cliente mejor que la competencia.

Consigue este e-book y descubre por qué los fabricantes de maquinaria industrial que adoptan soluciones APS son más competitivos y rentables.

Optimiza las operaciones de producción con las soluciones de fabricación APS

Las decisiones de planificación y programación son complejas, y las herramientas como las hojas de cálculo no siempre pueden capturar el impacto total de las decisiones.

El software de planificación y programación avanzadas permite abordar esas decisiones con otro enfoque y obtener estas ventajas:

  • Mayor visibilidad sobre la producción
  • Eficiencia de la línea y uso de la máquina mejorados
  • Reducción del trabajo en curso (WIP)
  • Análisis del impacto simplificado
  • Gestión de cambios más rápida
  • Mejor atención al cliente

Con una solución de fabricación APS, los usuarios pueden tomar decisiones bien informadas con mayor rapidez y avanzar más rápido que su competencia.

Compartir

Recursos relacionados

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.