White Paper

3D-Akustik zur Geräuschreduzierung in der Hochleistungselektronik

Simulieren Sie Lüftergeräusche und Lautsprecherverhalten zur Optimierung der Akustik

Laptop zeigt CFD-Simulationsergebnisse der Lüftergeräusche in Simcenter 3D.

Die akustische Simulation ist eine entscheidende Fähigkeit für Konstrukteure bei der Entwicklung leistungsstarker Elektronik wie Laptops. Das Lüftergeräusch von Kühlsystemen und die Klangqualität der Lautsprecher sind zwei Schlüsselfaktoren, die die Anwendererfahrung maßgeblich prägen. In diesem White Paper wird erläutert, wie Simcenter 3D als Teil der Siemens Xcelerator-Plattform fortgeschrittene Akustikanalysetools zur Simulation und Optimierung von Geräusch- und Klangverhalten bereitstellt.

Die Relevanz der Akustik für Hochleistungselektronik

Die rasante Leistungssteigerung in der Elektronik steigert die Wärmeentwicklung und erfordert effiziente Kühlung, oft mittels Lüftern. Allerdings werden Lüftergeräusche als störend wahrgenommen und beeinträchtigen die Anwendererfahrung negativ. Gleichzeitig erwarten Anwender von Laptop-Lautsprechern einen lebendigen Klang in hoher Qualität. Akustik hat sich zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal für führende Elektronikmarken entwickelt.

Die ideale Balance zwischen leisen Lüftern und klangstarken Lautsprechern zu finden, stellt Konstrukteure und Simulationsfachleute vor große Herausforderungen. Herkömmliche Verfahren und reine physikalische Tests genügen nicht mehr. Für rasche, fundierte Konstruktionsentscheidungen ist eine schnelle, genaue und realistische Akustiksimulation unerlässlich.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile für Anwendererfahrung und Simulation.

Teilen

Verwandte Ressourcen

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.