White Paper

PCB design challenge

Design a manufacturable PCB in the first attempt

pcb design dfm

Designing a new PCB as part of a new product introduction is a complex task. The requirements from PCBs increase as they are required to process increasing data rates and route signals in higher speeds. At the same time the requirements grow, the NPI time tends to get shorter and the cost per NPI is reduced. To overcome these challenges that seem to ask more from the designers with less investment and resources, PCB designers must make their designs much more efficient. Only this way, the designers can design denser PCBs, with limited number of layers and still deliver a high-quality design, which does not only answer all of the functional requirements from the PCB, but also is manufacturable and has no supply-chain risks that can jeopardize the delivery of the product to the customers with the appropriate quality.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Strategien, um Produktinnovationen mit erstklassigen Tools zur Verwaltung der Produktanforderungen zu optimieren
Webinar

Strategien, um Produktinnovationen mit erstklassigen Tools zur Verwaltung der Produktanforderungen zu optimieren

Erfahren Sie mehr über die zentrale Bedeutung der verbundenen Anfor...

Direkter Einstieg mit SaaS-PLM in der Cloud von Teamcenter X
Video

Direkter Einstieg mit SaaS-PLM in der Cloud von Teamcenter X

Starten Sie noch heute durch mit Teamcenter X, einer cloudbasierten PLM-Bereitstellung als Software-as-a-Service (SaaS-PLM) – einfacher Zugriff und einfache Nutzung.

Was ist PLM, und warum PLM in der Cloud?
Infographic

Was ist PLM, und warum PLM in der Cloud?

Was ist PLM? Erfahren Sie, wie Sie mit dem schnellen und kostengünstigen Teamcenter X in der Cloud innovative Produkte schneller auf den Markt bringen können. Erfahren Sie mehr.