White Paper

Minimierung des HLK-Energieverbrauchs mit Simulationssoftware

Die Effizienz optimieren und eine Klimakrise vermeiden

Eine ländliche Stadtlandschaft mit Sonnenkollektoren, die für den Verbrauch von HLK-Energie verwendet werden.

Zur Aufrechterhaltung des Komforts unserer vom Menschen geschaffenen Lebensräume durch HLK wird eine enorme Menge an Energie benötigt. Seine Verwendung ist jedoch ein umweltzerstörerischer Kreislauf. Klimaanlagen erzeugen zusätzliches CO2, was die globale Erwärmung verstärkt und die Nachfrage der Verbraucher nach weiteren klimatisierten Umgebungen erhöht.

Wie können die Unternehmen der HLK-Branche den Zyklus verlangsamen und dabei Kosten, Qualität und Zeit berücksichtigen?

Ein Problem zu verstehen ist der erste Schritt, um es zu lösen, und die Simulation ist dabei ein wichtiges Instrument, um den Klimawandel im Zusammenhang mit HLK-Anlagen wirksam zu verlangsamen bzw. zu stoppen und zugleich wettbewerbsfähig zu bleiben.

Laden Sie dieses White Paper herunter und erfahren Sie, wie die Simulation die Anzahl der erforderlichen physischen Prototypen minimiert, die Entwicklung beschleunigt und die Kosten senkt.

Wo der HLK-Energieverbrauch am höchsten ist

Seit Erfindung der Klimaanlage vor mehr als einem Jahrhundert hat sich ihr grundlegender Funktionsmechanismus relativ wenig verändert. Ein Wandel kann sich als schwierig erweisen. Der verbesserte Energieverbrauch eines Bauteils in einem Bereich wirkt sich negativ auf den Energieverbrauch in einem anderen Bereich aus.

Extern sind Produkte und Prozesse, die Strom verbrauchen, nicht emissionsfrei, da sie zur Energieversorgung auf eine Art kombiniertes Stromsystem angewiesen sind.

Intern enthält die Betriebsflüssigkeit oder das Kältemittel, das in Klimaanlagen verwendet wird, gefährliche Inhaltsstoffe. Wenn HLK-Anlagen altern, können durch Mikrorisse und unzureichende Dichtungen zwischen den Komponenten Treibhausgase entweichen.

Rechenzentren machen etwa 1 % des weltweiten Stromverbrauchs aus. Ein Teil des Stroms fließt in die Stromversorgung der Computer selbst. Der Rest wird verwendet, um die Umgebung kühl zu halten.

Wir benötigen einen verbesserten Energietransfer, eine effektivere Kühlung, Einblicke in die Wärmebewegung und eine Optimierung auf Systemebene.

HLK-Simulationssoftware reduziert klimaschädliche CO2-Emissionen

Da der Bedarf an erneuerbaren Energiequellen zunimmt, müssen gleichzeitig neue Technologien und Verfahren entwickelt werden, die wettbewerbsfähige, geschäftsorientierte Methoden nutzen. Fortschritte erfordern den Einsatz von Simulationssoftware, um das richtige System für bestimmte Anforderungen zu finden und kostspielige, nicht vorhergesehene Fehler zu vermeiden.

Die Verwendung eines digitalen Zwillings für Simulationszwecke wird:

  • Potenzielle Energieverschwender identifizieren
  • Die Auswirkungen eines veränderten Bauteils auf das gesamte System ermitteln
  • Nach Antworten auf unvorhergesehene Probleme suchen, bevor diese auftreten
  • Das HLK-System nach Bedarf und Standort definieren und skalieren

HLK, Klimawandel und Simulationssoftware – sie hängen alle zusammen

Holen Sie sich dieses kostenlose White Paper und damit Antworten auf diese Fragen:

  • Welche Rolle spielt HLK beim Klimawandel?
  • Wie wirkt sich HLK indirekt auf die Umwelt aus?
  • Wie wirkt sich HLK direkt auf die umgebende Atmosphäre aus?
  • Welche Unterstützung bietet HLK für Computer, Server und Rechenzentren?
  • Welche anderen nachhaltigen Ideen gibt es außerhalb der HLK-Optimierung?
  • Wie kann die Simulation Teil der Lösung sein?

Lesen Sie das White Paper, um Antworten auf diese und weitere Fragen zu finden.

Teilen

Verwandte Ressourcen

The Closed-Loop Digital Twin
Webinar

The Closed-Loop Digital Twin

Erfahren Sie, wie das IIoT Performance-Daten für Closed-Loop-Innovationsprozesse liefert.

Energiemanagementsysteme, die auf IoT-Software basieren
E-book

Energiemanagementsysteme, die auf IoT-Software basieren

Für Unternehmen aus der Energiebranche ist die Energiereduzierung aufgrund steigender Kosten, neuer Vorschriften und Nachhaltigkeitsinitiativen zur obersten Priorität geworden. Aber wie können komplexe und dezentrale...

Verbesserung der Kraftwerkseffizienz mithilfe operativer Exzellenz
Video

Verbesserung der Kraftwerkseffizienz mithilfe operativer Exzellenz

In der Energie- und Versorgungsbranche sehen sich die Betreiber und Anlagenhersteller mit erheblichen Disruptionen konfrontiert. Um den wachsenden Energiebedarf sicher und nachhaltig zu decken, braucht Ihr Unternehmen ein...