White Paper

Gestalten Sie die Zukunft der digitalen Fertigung mit Siemens Xcelerator.

Montagestraße für die Produktion von Elektrobatterien

Die digitale Transformation ist für Fertigungsunternehmen, die erfolgreich sein und einen Wettbewerbsvorteil beibehalten wollen, zu einer Notwendigkeit geworden. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit digitaler Tools und Technologien können Führungskräfte in der Fertigungsindustrie eine hohe betriebliche Effizienz, Produktqualität und eine schnellere Markteinführung erzielen, was ihr Unternehmen letztendlich zu nachhaltigem Wachstum und Branchenführerschaft bringt.

Die Digitalisierung nutzt die Leistungsfähigkeit modernster Technologien, um den gesamten Fertigungsprozess zu revolutionieren, von der Produktentwicklung über die Produktion bis hin zum Einsatz in der Praxis.

Siemens Xcelerator dient Fertigungsunternehmen, die mit der digitalen Transformation beginnen, als Katalysator.

Verschärfte Marktbedingungen vergrößern die Herausforderungen

Angesichts des zunehmenden Drucks, dem die Märkte unterliegen, und den steigenden Anforderungen der Kunden stehen Hersteller vor vielen Herausforderungen, zu denen die Globalisierung, die individualisierte Massenfertigung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zählen.

Die Digitalisierung ist für Hersteller nicht mehr länger nur eine Möglichkeit, sondern sie ist entscheidend für den Fortbestand und den Erfolg. Hersteller können sich eine Welt voller Möglichkeiten erschließen, indem sie die Digitalisierung und die Leistungsfähigkeit von Siemens Xcelerator nutzen, und beispiellose Effizienz, Innovation und Wachstum erzielen.

Die digitale Fertigung treibt die nächsten großen Fortschritte voran

In einer Ära beispielloser Innovationen und gestiegener Kundenanforderungen ist die digitale Fertigung eine transformative Kraft, die Hersteller in eine Zukunft beispielloser Exzellenz führt. Hersteller können große Fortschritte erzielen, indem sie die Leistungsfähigkeit digitaler Tools und Technologien nutzen.

Im Mittelpunkt dieser Fortschritte steht der digitale Zwilling, eine umfassende digitale Darstellung des gesamten Lebenszyklus eines Produkts, die Konstruktion, Fertigung und die Leistung im Betrieb umfasst.

Die digitale Fertigung eröffnet neue Wege zum Markterfolg

Der digitale Zwilling ist nicht nur eine technologische Innovation; Er ist ein Katalysator für Fertigungsexzellenz. Hersteller können eine Welt voller Möglichkeiten erschließen, indem sie digitale Zwillinge nutzen und beispiellose Innovationen, Effizienz und Wachstum erzielen. Die Zukunft der Fertigung ist digital, und diejenigen, die sich dies zu eigen machen, werden eine Vorreiterrolle einnehmen.

Laden Sie dieses White Paper herunter und erfahren Sie, wie Siemens Xcelerator Sie in die Lage versetzt, die Zukunft der Fertigung zu meistern und Ihre Branche in eine bessere und erfolgreichere Zukunft zu führen.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Simulation und Test: die treibenden Kräfte bei der Konstruktion des Fahrzeugs der Zukunft
Webinar

Simulation und Test: die treibenden Kräfte bei der Konstruktion des Fahrzeugs der Zukunft

Erkunden Sie das Leistungsvermögen eines Fahrzeugs virtuell und bestätigen Sie in der Realität/physisch, um unvorhergesehene Hürden bei der Konstruktion zu beseitigen.

Die Bedeutung von Zusammenarbeit und Integration beim Fahrzeug-Performance-Engineering
Solution Brief

Die Bedeutung von Zusammenarbeit und Integration beim Fahrzeug-Performance-Engineering

Nutzen Sie eine Kombination aus Simulation, Tests, MBSE und KI beim Fahrzeug-Performance-Engineering für eine effiziente und rentable Fahrzeugentwicklung. Weitere Informationen

Konstruktion elektrischer Antriebssysteme – vom Entwurf einzelner Bauteile bis zur Integration in das Fahrzeug
Webinar

Konstruktion elektrischer Antriebssysteme – vom Entwurf einzelner Bauteile bis zur Integration in das Fahrzeug

Reduzieren Sie den Zeit- und Kostenaufwand und ermöglichen Sie mit den Lösungen von Simcenter eine nahtlose systemübergreifende Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Integration elektrischer Fahrzeuge.