Video

Was ist PLM Software? Folgen Sie dem digitalen roten Faden

Zwei Ingenieure verwenden PLM-Software, um alle Aspekte ihres Projekts von der Produktentwicklung über die Fertigung bis hin zum Vertrieb und dem Lebenszyklusende zu vernetzen.

Intelligente, vernetzte Geräte werden immer komplexer. PLM-Software (Product Lifecycle Management) hilft Unternehmen, diese Komplexität als Vorteil zu nutzen.

Unternehmen, die PLM-Software einsetzen, werden feststellen, dass sich die digitalen roten Fäden, die von der Forschung und Entwicklung über die Konstruktion und Fertigung bis hin zum Ende des Produktlebenszyklus verlaufen, mühelos nachverfolgen lassen. Die Fähigkeit, jedes Detail schnell und einfach zu verfolgen, ermöglicht es Unternehmen, sich in unserer sich ständig verändernden Welt anzupassen.

Sehen Sie sich dieses Video aus einem zuvor aufgezeichneten Webinar an, um herauszufinden, was PLM-Software leisten kann und wie sie alle Informationen vernetzt und so Mitarbeiter, Abteilungen und Unternehmen von einer zentralen Datenquelle aus informiert.


Entdecken Sie mehr, um die Frage beantworten zu können: „Was ist PLM Software?“

Mit der zunehmenden Verbreitung vernetzter Geräte in unserem Alltag werden auch die Konstruktionen immer komplexer. PLM-Software verbindet die virtuelle und die physische Welt von der Produktentwicklung über die Fertigung und den Vertrieb bis hin zum Lebenszyklusende.

Dieses Video behandelt eine Reihe von Themen, die die Funktionen und Vorteile von PLM-Software hervorheben:

  • Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren
  • Virtuelle Realität im Engineering
  • Änderungsmanagementprozesse
  • Multidisziplinäres Stücklistenmanagement
  • Cloud-basiertes PLM

Was ist PLM Software? Vereinfachung komplexer Projekte

Angesichts zunehmender Produktkomplexität wird es immer schwieriger, Projekte innerhalb des vorgegebenen Zeit- und Budgetrahmens zu realisieren. PLM-Software wie Teamcenter und Teamcenter X vereinfacht diese Prozesse mit einer zentralen Datenquelle.

Bereiten Sie noch weitere vernetzte Produkte mit PLM-Software vor

Die Kunden von heute verlangen intelligente Features, was bedeutet, dass Ingenieure zusätzlich zu den mechanischen Produktentwicklungen auch Dinge wie Elektronik, elektrische Systeme und Software berücksichtigen müssen.

Der Wandel hin zu intelligenten, vernetzten Produkten ist mit Herausforderungen verbunden, die durch die steigende Komplexität in allen Konstruktionsbereichen hervorgerufen werden. Mit PLM-Software wie Teamcenter und Teamcenter X wird es einfacher, den Überblick zu behalten.

Lesen Sie dieses E-Book von Lifecycle Insights und erfahren Sie mehr über die Schlüsseltechnologie, die Unternehmen in die Lage versetzt, Komplexität zu meistern und Innovationen schneller umzusetzen: Vorteile für PLM durch den digitalen Zwilling und den digitalen roten Faden zugunsten einer intelligenten, vernetzten Produktentwicklung.

Erfahren Sie, wie einfach der Einstieg in die PLM-Software (Product Lifecycle Management) Teamcenter X ist

Teamcenter X ist eine flexible, moderne PLM-Softwaresuite, die als Software-as-a-Service bereitgestellt werden kann. Starten Sie Ihren eigenen digitalen roten Faden und vernetzen sie alle Beteiligten und Prozesse während des gesamten Produktlebenszyklus.

Teamcenter X passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an und wächst je nach Entwicklungen und Veränderungen Ihres Unternehmens.

Testen Sie Teamcenter X mit einer kostenlosen Testversion.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th