Infografik

Manufacturing Operations Management mit Opcenter Execution Discrete

Eine Abbildung einer Fabrik veranschaulicht, wie Manufacturing Operations Management-Software alles miteinander verbindet.

Maschinen- und Anlagenbauer sollten ihre produktionsbezogenen Funktionen digitalisieren, um in der globalen Wirtschaft von heute wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein.

Manufacturing Operations Management (MOM)-Lösungen optimieren die Produktionseffizienz, indem Abläufe insgesamt transparenter werden.

Die kostenlose Infografik zeigt die wichtigsten Punkte auf, die Hersteller in der Industriemaschinenbranche über MOM wissen müssen. Dazu zählen dreizehn Gründe, warum sich eine Ausrichtung auf MOM lohnt, neun Funktionen, die in einer MOM-Lösung auf keinen Fall fehlen sollten, und wie eine vollständige MOM-Lösung aussieht.

Opcenter Execution Discrete ist eine MOM-Lösung von Siemens, mit der sich die Anforderungen an die Planung und Terminierung, die Fertigungsausführung, das Qualitätsmanagement, die Fertigungsintelligenz und mehr erfüllen lassen.

Moderne Fertigungsbetriebe nutzen Manufacturing Operations Management

Moderne Fertigungsbetriebe erzielen mit einem ganzheitlichen Ansatz beim Manufacturing Operations Management (MOM) eine umfassende Transparenz.

Software-Lösungen wie Opcenter Execution Discrete verknüpfen automatisierte Bediengeräte und Systeme in der Fertigung mit den Entscheidungsträgern in der Produktentwicklung, der Fertigungskonstruktion, den Produkten und dem Unternehmensmanagement.

Vollständige Transparenz in einem modernen Fertigungsbetrieb ermöglicht es, Bereiche mit Verbesserungspotenzial leichter identifizieren und Betriebsanpassungen einfacher vornehmen zu können, um eine nahtlosere und effizientere Produktion zu erzielen.

Die digitale Fabrik erhöht die Transparenz und reduziert Kosten

Da die digitale Transformation bei Industriemaschinen anhält, können Maschinen- und Anlagenbauer von den durch Menschen, Anlagen und Systeme erfassten Daten profitieren.

Daten aus der digitalen Fabrik geben einen besseren Einblick in die Prozesse und Geräte in der realen Fabrik.

Diese zusätzliche Transparenz hilft bei der Identifizierung jeglicher Art von Problemen sowie von Möglichkeitsbereichen. Die Daten der digitalen Fabrik können für die fortwährende Optimierung und Effizienzinitiativen eingesetzt werden.

Letztendlich führt eine höhere Effizienz zur Reduzierung der Gesamtkosten und einer verbesserten Produktion.

Kommunikation im geschlossenen Kreislauf bei Industrieanlagen

Eine Kommunikation im geschlossenen Kreislauf bei Industrieanlagen vernetzt jeden Prozess der Produktentwicklung mit der Fertigung und allem was dazwischen liegt.

Kurz gesagt erhalten Ingenieure und Management eine ganzheitlichere Sicht auf die Daten, die bei Fertigungsoperationen und in Product Lifecycle Management-Systemen erfasst werden.

Dieser Ansatz beschleunigt die Markteinführungszeit, während die Qualität beibehalten und Compliance-Vorgaben erfüllt werden.

Laden Sie die kostenlose Infografik herunter, um einen umfassenderen Überblick über alle Aspekte zu erhalten, die Manufacturing Operations Management zu bieten hat.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th