E-Book

Produktivitätssteigerung in der Fertigungsindustrie mit modellbasierter Definition

Ein Ingenieur zeigt auf einem Computerbildschirm auf eine modellbasierte Konstruktion.

In einem Zeitalter, in dem mehr in weniger Zeit erreicht wird, müssen Maschinenbauer und Gerätehersteller neue Wege finden, um die Fertigungsproduktivität und die Effizienz zu verbessern.

Eine modellbasierte Definition (MBD) ist ein 3D-Modell, das Anmerkungen zu Produkt- und Fertigungsinformationen enthält und die herkömmliche Zeichnung als Konstruktionsdokumentation ersetzen kann.

Die Implementierung der modellbasierten Entwicklung hat erwiesenermaßen zu Produktivitätssteigerungen in der Fertigungsindustrie geführt.

Dieser umfassende Bericht zeigt auf, wie groß der Anteil der Hersteller ist, die MBD-Initiativen verfolgen, wie und wo diese implementiert werden und welche Auswirkungen sie auf die Unternehmenseffizienz haben.

Produktivitätssteigerungen in der Fertigungsindustrie

Nur die Verwendung einer modellbasierten Definition allein, während gleichzeitig die herkömmlichen zeichnungsbasierten Prozesse weiterverwendet werden, würde nicht die von der Fertigungsindustrie gewünschten Produktivitätsverbesserungen bringen.

Um den Wert einer modellbasierten Definition zu steigern, ist die Anwendung modellbasierter Praktiken in der Beschaffung, Fertigung, im Service und weiteren Bereichen erforderlich.

Auf diese Weise gewinnen modellbasierte Praktiken in der Fertigung an Dynamik.

Sie unterstützen die Produktentwicklung dabei, bei jedem einzelnen Schritt des Entwicklungsprozesses die zu erledigenden Aufgaben und die dafür zur Verfügung stehende Zeit besser in Einklang zu bringen, die Markteinführungszeit zu beschleunigen, die Produktionskosten zu reduzieren, die Kundenerwartungen zu erfüllen und vieles mehr.

Mit modellbasierter Entwicklung die Markteinführungszeit beschleunigen

Angesichts steigender Anforderungen an die Produktentwicklung benötigen Hersteller bessere Möglichkeiten zur Verwaltung ihrer Prozesse.

Verbesserungen an der Konstruktionsdokumentation, wie modellbasierte Entwicklungsinitiativen, können dazu beitragen, die Markteinführungszeit zu beschleunigen, unnötige Verzögerungen für nachgelagerte Abteilungen zu vermeiden, komplexe Anforderungen zu handhaben und Produktionskosten zu senken.

Dies und vieles mehr kann erreicht werden, wenn die MBD unternehmensweit eingesetzt wird.

Die MBD mag während des Produktentwicklungsprozesses von der Entwicklung erstellt worden sein, aber Beschaffung, Bearbeitung und Werkzeugbereitstellung, Qualität und andere Bereiche des Produktlebenszyklus können die MBD nutzen, um die Markteinführungszeit weiter zu reduzieren.

Erfahren Sie, wie modellbasierte Praktiken dazu beitragen, die Markteinführungszeit zu verkürzen

Die diesem Bericht zugrunde liegende Forschungsarbeit hat aufgezeigt, dass Maschinenbauer umso schneller von Produktivitätssteigerungen in der Fertigung profitieren können, desto früher sie modellbasierte Praktiken implementieren.

Diese Studie verdeutlicht, dass der Vorteil modellbasierter Entwicklung proportional dazu steigt, wie umfassend ein Unternehmen eine MBD-Initiative implementiert.

Laden Sie den vollständigen Bericht herunter, um zu erfahren, wie Sie das Beste aus Ihren Bestrebungen im Bereich MBD herausholen.

Teilen