E-Book

Wie Sie sich durch digitale Agilität an die Bedürfnisse der Kunden anpassen können

Wie eine flexible Fertigung kleinen und mittleren Unternehmen hilft, agil zu bleiben

Digitale Agilität in der Fertigung

Ein Unternehmen, das in der Lage ist, auf sich verändernden Märkten agil zu bleiben, hat langfristig bessere Aussichten auf Erfolg. Allzu oft hindern kurzfristige Softwarelösungen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) daran, wettbewerbsfähig zu bleiben, während ihre größeren Konkurrenten Wege finden, in den Produktionsmarkt mit geringem Volumen und hohem Mix einzudringen – ein Bereich, den kleine und mittlere Unternehmen lange Zeit dominiert haben. Die Integration von Softwarelösungen, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen, ist die praktischste Lösung, um flexibel zu bleiben. Hier erfahren Sie, wie Sie eine flexible Fertigung in Ihr Unternehmen integrieren können.

Durchgängige Digitalisierung verbessert Prozesse

Vom Beginn Ihrer Lieferkette bis zur Auslieferung eines Produkts an einen Kunden muss Ihr Fertigungsprozess flexibel bleiben. Wenn Ihre Daten jedoch in Silos eingeschlossen sind, auf die nicht das gesamte Unternehmen zugreifen kann, werden Sie vor Hindernissen stehen.

Mit einem integrierten PLM-Prozess erhalten Sie eine durchgängige Rückverfolgbarkeit, die es Ihnen ermöglicht, Daten wiederzuverwenden, das Stücklistenmanagement zu verbessern und Konfigurationen für komplexere Baugruppen zu verwalten, um die Auftragsabwicklung zu beschleunigen. Durch die kollaborative digitale Umgebung können Sie Ihre Investitionen in Maschinen, Anlagen und Technologie durch Produktions- und Maschinenanalysen besser schützen, um die Effizienz zu erhalten und Unterbrechungen zu minimieren.

Agile Fertigung passt sich den Kundenbedürfnissen an

Als KMU benötigen Sie eine flexiblere Fertigungsumgebung, die es Ihnen ermöglicht, zwischen Kunden zu wechseln, wenn sich die Nachfrage ändert, die Transparenz Ihrer Lieferkette zu erhöhen, um Überraschungen zu vermeiden, und die Datenverfolgung zu verbessern. Darüber hinaus verschafft Ihnen die Fähigkeit, schnell auf Konstruktionsänderungen zu reagieren und Ausfallzeiten zu minimieren, einen Wettbewerbsvorteil.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.