E-Book

Beschleunigtes Engineering für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Ein Ingenieur verwendet ein Tablet, auf dem die Lösung Accelerated Engineering für KMU installiert ist.

Da die Produkte immer komplexer werden und die Nachfrage nach einer stärkeren Personalisierung zunimmt, stehen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor neuen und kostspieligen technischen Herausforderungen, zu deren Bewältigung sie neue Werkzeuge einsetzen müssen.

Accelerated Engineering für KMU stellt die erforderlichen Werkzeuge bereit, um die Produktivität, die gemeinsame Nutzung von Daten und die Zusammenarbeit über die Cloud zu erleichtern.

Zudem profitieren KMU bei der Nutzung fortschrittlicher Technologien wie Accelerated Engineering davon, Spitzenkräfte leichter anwerben und binden zu können.

Holen Sie sich das E-Book und finden Sie heraus, was diese Lösung alles zu bieten hat.

Warum ist die digitale Transformation so wichtig für kleine Unternehmen?

KMU sind zwar gut positioniert, um sich schnell an neue Markttrends anzupassen, sie stehen aber gleichzeitig auch vor einzigartigen Herausforderungen, die ihre Fähigkeit einschränken können, im Zeit- und Kostenrahmen zu liefern.

Es besteht ein wachsender Bedarf an Maßnahmen zur Kostensenkung und an einer verbesserten Zusammenarbeit. Die digitale Transformation macht beides möglich.

KMU können die Produktion einfacher optimieren und die Zusammenarbeit fördern, indem sie integrierte digitale Lösungen nutzen.

Diese Lösungen führen auch zu einer höheren Zufriedenheit der Kunden, was eine aussichtsreiche Zukunft mit Wachstum und besseren Margen fördert.

Die zentralen Treiber der digitalen Transformation

Viele KMU haben moderne digitale Tools nur zögerlich implementiert, da diese mit hohen Kosten und mit der Notwendigkeit von Mitarbeiterschulungen verbunden waren.

Die Digitalisierung und die zunehmende Bereitstellung über SaaS machen moderne Technologien für Unternehmen aller Größenordnungen leichter zugänglich.

Gleichzeitig drückt der globale Wettbewerb die Preise und verkürzt die Lieferzeiten, weshalb der Bedarf an diesen Werkzeugen größer ist als je zuvor.

Die digitale Transformation ist aufgrund der Nachfrage nach einer stärkeren Personalisierung und dem zunehmenden Wettbewerb um Spitzenkräfte zu einer Notwendigkeit geworden.

Eine integrierte digitale Lösung wie Accelerated Engineering für KMU ermöglicht es Unternehmen, an der derzeit stattfindenden digitalen Transformation teilzuhaben.

Integrierte digitale Lösungen für einen hohen ROI – wesentliche Vorteile

Eine zentrale digitale Plattform, die es ermöglicht, alle Bereiche von der Entwicklung bis zur Fertigung und alle dazwischen liegenden Schritte zu integrieren, vereinfacht es jedem beliebigen Unternehmen, Produkte schneller und mit einer höheren Qualität auf den Markt zu bringen.

Accelerated Engineering für KMU unterstützt:

  • Die Beseitigung von Silos, um die Innovation zu fördern
  • Eine bessere Datentransparenz für alle Beteiligten
  • Die Verknüpfung von Anforderungen und der Produktentwicklung zur Gewährleistung der Vorschriftenkonformität
  • Die Verringerung des Outsourcing-Bedarfs durch High-End-Simulationswerkzeuge
  • Die Anziehung und Bindung von Talenten mit besserer Technologie

Da diese Lösung sowohl kostengünstig als auch einfach zugänglich ist, können Unternehmen eine sofortige Rendite feststellen.

Laden Sie das E-Book herunter, um einen tieferen Einblick in Accelerated Engineering für KMU zu erhalten.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.