E-Book

Beschleunigtes Engineering für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Ein Ingenieur verwendet ein Tablet, auf dem die Lösung Accelerated Engineering für KMU installiert ist.

Da die Produkte immer komplexer werden und die Nachfrage nach einer stärkeren Personalisierung zunimmt, stehen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor neuen und kostspieligen technischen Herausforderungen, zu deren Bewältigung sie neue Werkzeuge einsetzen müssen.

Accelerated Engineering für KMU stellt die erforderlichen Werkzeuge bereit, um die Produktivität, die gemeinsame Nutzung von Daten und die Zusammenarbeit über die Cloud zu erleichtern.

Zudem profitieren KMU bei der Nutzung fortschrittlicher Technologien wie Accelerated Engineering davon, Spitzenkräfte leichter anwerben und binden zu können.

Holen Sie sich das E-Book und finden Sie heraus, was diese Lösung alles zu bieten hat.

Warum ist die digitale Transformation so wichtig für kleine Unternehmen?

KMU sind zwar gut positioniert, um sich schnell an neue Markttrends anzupassen, sie stehen aber gleichzeitig auch vor einzigartigen Herausforderungen, die ihre Fähigkeit einschränken können, im Zeit- und Kostenrahmen zu liefern.

Es besteht ein wachsender Bedarf an Maßnahmen zur Kostensenkung und an einer verbesserten Zusammenarbeit. Die digitale Transformation macht beides möglich.

KMU können die Produktion einfacher optimieren und die Zusammenarbeit fördern, indem sie integrierte digitale Lösungen nutzen.

Diese Lösungen führen auch zu einer höheren Zufriedenheit der Kunden, was eine aussichtsreiche Zukunft mit Wachstum und besseren Margen fördert.

Die zentralen Treiber der digitalen Transformation

Viele KMU haben moderne digitale Tools nur zögerlich implementiert, da diese mit hohen Kosten und mit der Notwendigkeit von Mitarbeiterschulungen verbunden waren.

Die Digitalisierung und die zunehmende Bereitstellung über SaaS machen moderne Technologien für Unternehmen aller Größenordnungen leichter zugänglich.

Gleichzeitig drückt der globale Wettbewerb die Preise und verkürzt die Lieferzeiten, weshalb der Bedarf an diesen Werkzeugen größer ist als je zuvor.

Die digitale Transformation ist aufgrund der Nachfrage nach einer stärkeren Personalisierung und dem zunehmenden Wettbewerb um Spitzenkräfte zu einer Notwendigkeit geworden.

Eine integrierte digitale Lösung wie Accelerated Engineering für KMU ermöglicht es Unternehmen, an der derzeit stattfindenden digitalen Transformation teilzuhaben.

Integrierte digitale Lösungen für einen hohen ROI – wesentliche Vorteile

Eine zentrale digitale Plattform, die es ermöglicht, alle Bereiche von der Entwicklung bis zur Fertigung und alle dazwischen liegenden Schritte zu integrieren, vereinfacht es jedem beliebigen Unternehmen, Produkte schneller und mit einer höheren Qualität auf den Markt zu bringen.

Accelerated Engineering für KMU unterstützt:

  • Die Beseitigung von Silos, um die Innovation zu fördern
  • Eine bessere Datentransparenz für alle Beteiligten
  • Die Verknüpfung von Anforderungen und der Produktentwicklung zur Gewährleistung der Vorschriftenkonformität
  • Die Verringerung des Outsourcing-Bedarfs durch High-End-Simulationswerkzeuge
  • Die Anziehung und Bindung von Talenten mit besserer Technologie

Da diese Lösung sowohl kostengünstig als auch einfach zugänglich ist, können Unternehmen eine sofortige Rendite feststellen.

Laden Sie das E-Book herunter, um einen tieferen Einblick in Accelerated Engineering für KMU zu erhalten.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Umbau von Elektrofahrzeugen – Nachrüsttechnik für die Schwermaschinenindustrie
Infographic

Umbau von Elektrofahrzeugen – Nachrüsttechnik für die Schwermaschinenindustrie

Strikte Bestimmungen und dynamische Kundenanforderungen stellen die Schwermaschinenindustrie vor die Herausforderung, ihre Entwicklungsprozesse umzugestalten.

Französischer Baumaschinenhersteller entwickelt mit Simcenter Amesim den ersten Elektro-Mobilbagger
Case Study

Französischer Baumaschinenhersteller entwickelt mit Simcenter Amesim den ersten Elektro-Mobilbagger

Mecalac nutzt die Lösung von Siemens Digital Industries Software, um auf Anhieb den richtigen Prototypen zu erstellen

Die Leistung von Scherenhebebühnen durch Simulationen verbessern und die Umstellung von Verbrennungs- auf Elektromotor vollziehen
Case Study

Die Leistung von Scherenhebebühnen durch Simulationen verbessern und die Umstellung von Verbrennungs- auf Elektromotor vollziehen

Haulotte kann dank Simcenter die maximale Arbeitshöhe seiner Pulseo Hebevorrichtungen um 25 Prozent und die Ladekapazität um 50 Prozent steigern