Analystenbericht

Einsatz virtueller Prototypen und ganzheitlicher Modellierung im Schwermaschinenbau

Ingenieur mit Tablet zur Überwachung der Produktion von Schwermaschinen

Ingenieure im Schwermaschinenbau müssen ihre Konstruktionen ständig verbessern und optimieren, aber wie können sie die richtigen Produktkonstruktionen schneller entwickeln, um sowohl die Projekt- als auch die Produktziele zu erreichen? Predictive Performance Engineering birgt ein enormes Geschäftspotenzial und ermöglicht es Unternehmen, neue Innovations- und Leistungsniveaus zu erschließen.

Laden Sie den neuesten Analystenbericht von Tech-Clarity herunter und erfahren Sie, wie Sie durch virtuelle Prototypen und ganzheitliche Modellierung die Effizienz steigern und die Kosten senken können, indem Sie den Reifegrad des Performance Engineering erhöhen.

Einhaltung der Projektziele mit umfassenden digitalen Zwillingen von Siemens

Die heutigen, stärker instrumentierten und vernetzten Produkte bieten Herstellern eine neue Möglichkeit, große Mengen an realen Betriebsdaten aus dem IoT, Kontrollsystemen und anderen Datenquellen zu nutzen, um Möglichkeiten zur Leistungsverbesserung zu identifizieren. Der erste Schritt hin zu einem verbesserten Performance Engineering besteht darin, dafür zu sorgen, dass digitale Produktdarstellungen oder digitale Zwillinge das Endprodukt angemessen repräsentieren. Mit den umfassenden digitalen Zwillingen von Siemens können Unternehmen im Schwermaschinenbau ihre Projektziele erreichen und gleichzeitig die Kosten senken.

Vorteile der kontinuierlichen Überprüfung im Schwermaschinenbau

Um die Projektziele zu erreichen und die Leistung zu optimieren, muss das Engineering von Schwermaschinen in der Lage sein, die virtuelle Überprüfung und Verbesserung durch Tests und Vorhersagen von Felddaten zu optimieren.

Dieser Analystenbericht zeigt Ihnen Verbesserungsmöglichkeiten auf, wie Sie den Reifegrad Ihres Performance Engineerings erhöhen und dann fortschrittlichere Prozesse und Technologien einführen können, um zukünftige Anlagen- und Prozessoptimierungen voranzutreiben.

Teilen

Verwandte Ressourcen

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.