technický dokument

PCB design challenge

Design a manufacturable PCB in the first attempt

pcb design dfm

Designing a new PCB as part of a new product introduction is a complex task. The requirements from PCBs increase as they are required to process increasing data rates and route signals in higher speeds. At the same time the requirements grow, the NPI time tends to get shorter and the cost per NPI is reduced. To overcome these challenges that seem to ask more from the designers with less investment and resources, PCB designers must make their designs much more efficient. Only this way, the designers can design denser PCBs, with limited number of layers and still deliver a high-quality design, which does not only answer all of the functional requirements from the PCB, but also is manufacturable and has no supply-chain risks that can jeopardize the delivery of the product to the customers with the appropriate quality.

Sdílení

Související zdroje informací

PLM strategie, která pomáhá plnit požadavky a termíny dodání
E-book

PLM strategie, která pomáhá plnit požadavky a termíny dodání

Průzkum hlavních výzev vedoucích pracovníků v inženýrství – uspokojení požadavků (53 %) a plnění termínů dodání (45 %) – s tím si tato e-kniha ...

Co je PLM a proč používat PLM v cloudu?
Infographic

Co je PLM a proč používat PLM v cloudu?

Co je PLM? Zjistěte, jak můžete rychleji uvádět na trh inovativní výrobky pomocí rychlého a  efektivního řešení Teamcenter X v cloudu. Další informace.

Zprovozněte systém PLM Teamcenter X jako SaaS snadno a rychle
Video

Zprovozněte systém PLM Teamcenter X jako SaaS snadno a rychle

Projděte si software pro správu životního cyklu výrobku Teamcenter X nabízený jako služba (Saas PLM), který se jednoduše používá a ke kterému se snadno přistupuje.