technický dokument

Připravte se na změnu paradigmatu v oblasti pokročilého navrhování strojů

Doba čtení: 10 min
Připravte se na změnu paradigmatu v oblasti pokročilého navrhování strojů

Zásadní změny na komplexním a dynamickém trhu se stroji nutí výrobce strojů řešit a zvládat vyšší úroveň komplexnosti. Aby se vám v tak náročném prostředí dařilo, potřebujete správné nástroje a musíte vědět, jak je důsledně používat pro zajištění dlouhodobého úspěchu.

Více informací o řešení společnosti Siemens pro pokročilé navrhování strojů získáte v nejnovějším technickém dokumentu společnosti CIMdata, jenž popisuje převládající důležité trendy a technologie potřebné pro přípravu na budoucnost pokročilého navrhování strojů.


Využijte software pro pokročilé navrhování strojů a vyrábějte průmyslové stroje na míru podle potřeb vašich zákazníků!

Zásadní změny na komplexním a dynamickém trhu se stroji nutí strojírenské společnosti hledat software pro pokročilé navrhování strojů, které zvládají vyšší úrovně komplexnosti, a to jak při návrhu, vývoji a výrobě, tak i v souvislosti s výslednými produkty.

Tato velká transformace a z ní vyplývající trendy mění podobu inženýrských, výrobních a servisních činností většiny výrobců strojů, což vede ke skutečné změně paradigmatu v těchto oblastech:

  • Přizpůsobení na základě požadavků spotřebitelů
  • Chytré stroje
  • Hyperautomatizace
  • Globální a vysoce inovativní konkurence

Pro vývoj průmyslových strojů přizpůsobených potřebám zákazníka potřebujete pokročilá strojírenská řešení.

Tato změna paradigmatu otevírá zcela nové možnosti pro výrobce strojů, ale také snižuje nebo dokonce odstraňuje překážky pro vstup na trh pro vysoce flexibilní začínající společnosti zaměřené na software. To vše promění vývoj a výrobu průmyslových strojů podle požadavků zákazníků ve velmi sofistikovaný a náročný obor. Aby se vám v tak náročném prostředí dařilo, potřebujete správné nástroje a musíte vědět, jak je důsledně používat pro zajištění trvalého úspěchu.

Poraďte si s komplexními úkoly díky pokročilému inženýringu strojů.

Stáhněte si nejnovější technický dokument od společnosti CIMdata a přečtěte si o tomto vývoji a o tom, jak nejnovější trendy, technologie a procesy, které proměňují a rozvíjejí pokročilý inženýring strojů, vedou k tvorbě metod a nástrojů, jež lídři odvětví využívají pro dosažení úspěchu na trhu inženýringu strojů budoucnosti.

V technickém dokumentu se dozvíte:

  • Jak využít software pro pokročilý inženýring strojů k získání konkurenční výhody
  • Výhody tvorby co nejkomplexnějšího dostupného digitálního dvojčete
  • Jak přijmout a zvládnout komplexnost spojenou s inženýringem strojů.

Naučte se osvědčené postupy v oblasti pokročilého navrhování strojů a výroby strojů podle požadavků zákazníka díky řešením pokročilého inženýringu strojů od společnosti Siemens, abyste uspěli na budoucím trhu inženýringu strojů.

Stáhněte si technický dokument zdarma!

Designing for Your Customers: The Benefits of Advanced Machine Design Software

Customer requirements constantly evolve, so they can stay competitive and keep pace with the market.

Additionally, machine builders must continuously factor in global regulations and compliance into their machines to ensure safety and sustainability.

All this information needs a common location where it can be stored to help drive schedules and timetables.

With an Advanced Machine Engineering solution, engineers can sift through this complexity, readily reconfigure custom industrial machinery to meet updated customer expectations, create dashboards to follow real-time progress on projects, and ultimately, deliver perfect projects to market faster than ever.

Custom Industrial Machinery Development: Achieving Success with Advanced Machine Engineering Solutions

Ask any engineer about the problems they face and you’ll be met with a resounding answer of “silos.”

Disparate technological systems inhibit collaboration between departments, leading to project mishaps and order delays.

Next-generation machine design software mitigates these issues by providing an open architectural environment, where Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM), Computer Aided Engineering (CAE), and other software systems can integrate and speak with one another.

This fundamental first step is pivotal to driving collaboration, leading to increased efficiency and speed within all your processes.

Mastering Complex Systems with Advanced Machine Engineering

Machine builders can improve efficiency even further by digitally transforming traditional processes.

Specifically, physical machine commissioning is no longer enough to keep up with market players – virtual commissioning is fundamental to expediting the creation of machines.

Through virtual commissioning, machine simulations can be produced and tested to understand how a machine would operate under real-world factory conditions.

In turn, machine errors and flaws can be caught sooner and mediated more easily, without the high price tag of altering a machine’s hardware.

Discover the full power of Advanced Machine Engineering by downloading the CIMData whitepaper, so you can begin creating the machines of tomorrow, today.

Sdílení

Související zdroje informací

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.