přehled technologií

Semi-trunk routing

Odhadovaná doba sledování: 2 min

This capability allows the user to create a Sketch plan that will only be routed on one end of the plan. By choosing the new command, Route Semi-Trunk, the Sketch plan will be optimized for the end opposite the Route to Dot, and then routed.

This can help the user to pre-route interfaces that may still require placement or pin and gate swapping optimization. To complete optimization of an FPGA or ASIC, and insure the placement of the interface is complete, the user can easily Reverse the Sketch plan to optimize the other end.

Learn more on Design Automation.

Sdílení

Související zdroje informací

Co je PLM a proč používat PLM v cloudu?
Infographic

Co je PLM a proč používat PLM v cloudu?

Co je PLM? Zjistěte, jak můžete rychleji uvádět na trh inovativní výrobky pomocí rychlého a  efektivního řešení Teamcenter X v cloudu. Další informace.

Podívejte se na nejčastější příčiny ztráty času při práci v CAD systému!
Infographic

Podívejte se na nejčastější příčiny ztráty času při práci v CAD systému!

Má CAD nějaké nevýhody? Má, pokud během práce v CAD systému ztrácíte čas!