Infografika

Řešení výzev spojených se složitostí v oblasti elektroinženýrství

Řešení výzev spojených se složitostí v oblasti elektroinženýrství

Hodnota softwaru pro elektrotechnické návrhy každý rok roste. Odhaduje se, že 90 % výrobků bude brzy získávat svůj ekonomický a praktický užitek pouze z digitálních softwarových komponent. Společnosti mohou v reakci na to využít software pro vývoj E/E systémů, aby posunuly své podnikání vpřed a překonaly funkční problémy.

Poraďte si se složitostí architektury E/E pomocí softwaru pro vývoj E/E systémů

Společnosti mohou pomocí cloudových nástrojů vytvářet komplexní architekturu E/E, která pomáhá zvyšovat míru inovací v oblasti elektrotechniky, efektivitu a agilitu, díky čemuž společnosti neztrácejí čas při uvádění výrobků na trh.

Software pro elektrotechnické návrhy pro malé a střední podniky (SMB)

Proměňte složitost v klíčovou konkurenční výhodu a překonejte výzvy elektrotechniky. Řešení pro elektrifikaci pomáhají budovat infrastrukturu, překonávat chyby a zlepšovat komunikaci za účelem dosažení lepší kvality výrobků.

Sdílení

Související zdroje informací

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.