白皮书
电气设计和线束工程
无论是在乘用车、飞机还是重型机械中,电气系统的数量都在不断增加。这些系统规模和复杂性的增加都提高了开发成本以及出错的可能性,甚至可能导致额外成本或者损害品牌声誉。
本白皮书将讲述使用 VeSys 进行小型牵引机线束设计和审核的过程。借助此解决方案提供的功能,车辆制造商能够满足产品复杂性和质量方面的要求,同时比以往更加快速地将产品推向市场。
线束设计软件:优势和功能
VeSys 具备的设计和分析功能,可以帮助工程师打造迅速、一次成功、准确无误的电气和线束设计。借助自动化、分析和大量节约时间的功能,此工具助力团队将精力主要集中于关键方面,即创新。此外,功能强大的数字线程可以确保设计在整个开发流中可以追踪,从需求和定义到线束的制造。借助此类功能,车辆制造商能够满足产品复杂性和质量方面的要求,同时比以往更加快速地将产品推向市场。本白皮书将探讨:
- 如何轻松地为设计增加功能
- 如何通过定向审核测试电路是否符合设计意图
- 如何在各抽象层之间、甚至是直接与工程领域同步设计数据
线束设计软件:Siemens VeSys 带来的现代化解决方案
新型电气系统和线束工程解决方案能够实施自动化、促进协同并加快验证以减少设计成本、缩短周期并降低与电气系统相关错误的风险。
VeSys 是一种布线和线束设计软件工具套件,能够满足企业对于易用性、价值以及同样重要的功能性的严苛需求。VeSys 在快速部署和简易安装方面已经得到优化,能够使用强大而直观的功能,帮助用户实现巨大的投资回报率。设计和线束工具可以单独使用,也可以同时部署,使布线设计数据无缝融入相关的线束设计,减少工作量并尽量减少错误的发生。下载白皮书,了解更多信息。