逻辑内建自测试 (LBIST) 是满足汽车测试标准的成熟传统方案。然而,随着设计复杂度不断提升,若要实现高质量测试,采用伪随机 LBIST 向量会面临挑战。汽车电子系统含量的日益增长,以及向全自动驾驶的转变,使得测试必须满足更为严格的要求。
为了应对严苛的测试时间限制、日益复杂的设计以及根据缺陷率动态更新测试内容的需求,系统内确定性测试 (IS-EDT) 方法成为必不可少的选择。此类方法结合了确定性测试向量的生成与重定向技术。西门子 EDA 推出的解决方案 Tessent™ In-System Test,将 IS-EDT 与 Tessent Streaming Scan Network (SSN) 相集成,助力用户在系统内运行确定性测试向量。虽然汽车行业对 IS-EDT 向量的需求尤为迫切,但该技术同样也能为数据中心及网络设计带来价值。
本文阐述了 Tessent In-System Test 技术如何满足系统内及现场测试的需求。