白皮书

使用 Simcenter 解决方案进行呼吸设备仿真

阅读时长:44 分钟
戴着口罩和面罩的医护人员使用注射器从小瓶中抽取液体。

在医疗器械行业,由于设计缺陷,产品召回率多年来一直在上升,因此,许多企业纷纷转向仿真,以解决这些问题。仿真可以实现全面快速的设计探索,尽可能地减少不可预见的设计缺陷和召回风险。

Simcenter™ 软件产品组合是 Xcelerator 产品组合的一部分,包含各类不同解决方案,可为设计师和分析师提供创新支持。Simcenter 可实现复杂的场景仿真、设计探索和功能测试。

本白皮书推出的案例研究阐述了多物理场仿真在呼吸设备设计中的作用,以及如何评估为了限制病原体通过空气传播所采取措施的有效性。


新冠疫情对呼吸设备市场的影响

新冠肺炎已成为人类极为致命的大流行病之一,迄今已确认造成超过 417 万人死亡。新冠疫情不仅改变了人们的交流方式,还对全球经济中的许多行业产生了不可逆转的影响。在医疗器械市场,某些领域较其他领域受新冠疫情影响更为严重。例如,随着选择性手术暂停和供应链中断,骨科、心血管和牙科等领域都受到了影响。尽管如此,2020 年却有好几个领域逆势上扬。

新冠疫情极大增加了对呼吸设备(例如呼吸机、制氧机和氧气测量设备)的需求。随着全球医疗用品需求暴增,呼吸机市场扩大了 3 倍以上。新冠疫情下,需要加快进行治疗性呼吸设备的开发和测试。由于新冠疫情尚未结束,医疗器械行业必须适应不断变化的环境,方能长盛不衰。

转向仿真的好处

医疗器械行业正处在快速发展阶段。要想在这一制造生命悠关产品的行业站稳脚跟,企业就面临着加快创新步伐的巨大压力。由于临床试验持续时间较长,通常无法快速有效地完成测试。因此,企业纷纷寻求通过仿真来帮助加快测试。

使用仿真可以实现呼吸设备的高效设计和测试,还可有效预测颗粒运动轨迹,进行通风和新冠病毒污染调查。与物理样机相比,使用仿真能够进行更多设计探索。下载此白皮书,了解更多关于企业采用仿真应对新冠疫情的信息。

分享

相关资源