白皮书
借助数字孪生仿真的威力探索转子动力学功能
借助数字孪生仿真的创新转子动力学解决方案
对于所有存在旋转部件的机器而言,机械制造商都需要以可靠的方式来预测转子稳定性。
数字孪生仿真恰好可以发挥用武之地。
获取此白皮书并探索如何将数字孪生仿真集成到转子动力学之中,从而更快交付创新、高效产品。
借助数字孪生仿真提高转子动力学的分析功能
新型技术、材料和工程过程改变了旋转机械的生产方式。
所有这些改变都带来了新的可能,但出现转子不稳定的危险几率也随之增加。
这正是数字孪生仿真软件比以往更重要的原因所在。
测试不能再等到产品已经完成的最后阶段,因为重新设计和制造不仅成本高昂,而且相当耗时。
全面的数字孪生会随着设计不断演进,并且支持在流程的每个阶段进行仿真和测试。
借助数字孪生仿真的威力改进转子动力学设计和分析
转子通常会因为不平衡和偏移而出现故障;尽管这可能是由于磨损造成的,但也可能是制造缺陷造成的。
为了防止出现这些问题,转子动力学工程师可以对旋转系统的本征频率、模态和临界速度进行建模。
使用数字孪生仿真软件,工程师可以对存在或不存在缺陷的旋转系统进行仿真、评估结果并相应调整以改进总体设计。
通过数字孪生创新简化转子动力学的复杂性
复杂转子动力学的理解可以通过数字孪生仿真软件变得更轻松。
仿真赋予工程师详细的旋转系统动力行为见解,并且能够分析稳定性、振动和不平衡问题。
获取此免费白皮书,探索企业如何通过数字孪生仿真软件更快将更好的解决方案推向市场。