白皮书

仿真在制药流程设计中的强大作用

制药行业生产设施中的工人

未来十年,制药行业将面临许多挑战,包括行业发展趋势和企业新的运营压力。应对这些挑战的关键是采用灵活、可扩展和高效的方法进行药物发现和制造。

仿真在制药流程设计中的强大作用来源于从诸多工序中获得的独特而详细的信息。通过此白皮书的详述,了解一些能够精准仿真制药行业所需物理学知识的计算工具。

制药建模

精准制药建模为深入了解反应器和其他工艺设备中发生的复杂现象提供了重要洞察,可生成有关核素和温度分布等特征的信息,促进设计探索,从而优化性能并节约成本。还有多个模型均可用于多相系统仿真,然而,每个模型都针对具体的情况,有明确的假设集。

制药行业的 CFD-DEM 仿真

计算流体力学 (CFD) 和离散元方法 (DEM) 为制药企业提供了单元操作的新洞察,不仅提高了效率,而且缩短了开发时间。DEM 是一种计算粒子运动的数值方法,现已扩展到捕获粒子间热传导和化学反应。这些基于物理的仿真方法可以帮助解决这些需求,并为制药行业的制造商提供宝贵的洞察,以提高工艺效率和产品质量。然而,通过在开放的数据传输网络中整合这些方法,以创建产品和流程的数字表示:全面的数字孪生,可以实现更大的价值。

简化制药工序

这种基于物理场的仿真方法也许可以通过不同工序将研发团队融合在一起。在这方面,计算化学、高级工艺系统模型、3D 仿真和降阶模型共同形成产品和工艺的虚拟实现形式。整个行业都希望提高效率,推动对工艺的理解,以便基于工艺本身的质量来确保产品质量。利用前沿技术来简化制造工序并实现优化,有效推动了探索设计和操作的可能性。

下载此白皮书,了解数字孪生如何成为制药行业的一大福音,有助于稳步放大工艺,优化设备设计和操作,加快产品上市速度。

分享

以访客身份访问

登录您的西门子帐户

相关资源

加速探索更出色的设计:探索化学加工行业中的多学科仿真与设计
White Paper

加速探索更出色的设计:探索化学加工行业中的多学科仿真与设计

阅读本专题报告,了解化学加工行业中的公司如何通过部署 CFD 仿真来预测流程性能、优化能源和工艺效率、减少下脚料和废料,以及对次优工艺进行故障排除。

加快制药行业上市速度
Webinar

加快制药行业上市速度

西门子推出的 Simcenter STAR-CCM+ 是面向不同产品的多物理场计算流体力学 (CFD) 仿真软件,可推动自动化设计探索

使用 CFD 室内环境建模功能延长药物成分保存期
Webinar

使用 CFD 室内环境建模功能延长药物成分保存期

利用 CFD 建模功能在设计和施工过程中验证药品仓库的冷藏条件是否合适