白皮书

OMNIVISION 使用 PowerPro 在寄存器传输级自动优化功耗

阅读时长:11 分钟

OMNIVISION 专业开发图像传感器、硅基板液晶 (LCOS) 显示器和专用集成电路 (ASIC)。本文介绍OMNIVISION 采用西门子数字化工业软件的 PowerPro™ 及其基于可观察性的顺序优化 (OBS) 功能的使用案例。OMNIVISION 使用该软件优化其一款半导体产品的原始设计,在不改变芯片架构的情况下,将芯片功耗分别从 123 mW 降至 117 mW,从 259 mW 降至 239 mW。

OMNIVISION 使用 PowerPro 降低芯片的功耗

2020 年 5 月,OMNIVISION 集中开发一款功耗低于竞争对手的产品。但要实现这一目标,该项目要求 OMNIVISION 在两天内将其芯片的总功耗降低 3%,同时继续保持芯片设计的原始架构。为了克服这些挑战,OMNIVISION 使用 PowerPro 将芯片的功耗从 259 mW 降至 239 mW,而且 PowerPro 仅仅用了28 分钟的运行时间就完成了这一任务。

分享

相关资源