白皮书

使用仿真软件尽可能降低暖通空调能耗

优化效率,避免气候危机

一个乡村城市景观,太阳能电池板用于暖通空调能源消耗。

暖通空调需要大量的能量来维持我们人类建造的居所的舒适度。然而,它的使用是一种破坏环境的循环。空调会产生额外的二氧化碳,加剧全球变暖,这增加了消费者对更多空调环境的需求。

暖通空调行业的人们如何在考虑成本、质量和时间的同时减缓此循环?

了解问题是解决问题的第一步,仿真是有效减缓和/或阻止暖通空调相关气候变化并保持竞争力的重要工具。

下载此白皮书,了解仿真如何尽可能地减少所需的物理原型数量、加快开发速度并降低成本。

暖通空调能耗最高的地方

自一个多世纪前空调发明以来,其基本运行机制的变化相对较小。改变可能很困难。改善组件在一个区域的能源使用会对另一个区域的能源使用产生负面影响。

在外部,使用电力的产品和工艺并非零排放,因为它们依赖于混合电力系统来提供能源。

在内部,空调中使用的工作液或制冷剂含有有害元素。随着暖通空调设备的老化,组件之间的微裂纹和密封不足使温室气体得以逸出。

数据中心约占地球用电量的 1%。一些电力用于为计算机本身供电。其余部分用于保持周围环境凉爽。

我们需要改进能量传输、更有效的冷却、热运动的视觉效果和系统级优化。

暖通空调仿真软件可减少导致气候变化的二氧化碳排放

随着对可再生能源需求的增加,新技术和工艺将需要同时使用有竞争力的、精明的商业发展方法。这些发展将需要使用仿真软件将适当的系统与一组特定的要求相匹配,并考虑任何代价高昂的、不可预见的错误。

将数字孪生用于仿真可以:

  • 识别潜在的能源浪费因素
  • 确定更改的组件将如何影响整个系统
  • 在不可预见的问题出现之前发现问题的答案
  • 根据需要和位置定义和扩展 HVAC 系统

暖通空调、气候变化和仿真软件都休戚相关

获取此免费白皮书,了解以下问题的答案:

  • 暖通空调如何在气候变化中发挥作用?
  • 暖通空调如何间接影响环境?
  • 暖通空调如何直接影响周围大气?
  • HVAC 为计算机、服务器和数据中心提供哪些帮助?
  • 除了暖通空调优化之外,还有其他哪些可持续的想法?
  • 为何仿真是解决方案的一部分?

阅读白皮书,找到这些问题的答案以及更多内容。

分享

相关资源

Siemens Digital Industries Software 工具助力复合材料设计和制造公司发展
Case Study

Siemens Digital Industries Software 工具助力复合材料设计和制造公司发展

Duqueine 使用 Tecnomatix 和 Teamcenter 帮助改进高性能零件生产