在制造业中利用人工智能提高生产率
利用人工智能 (AI) 技术提高制造业生产率
对于机械和设备制造商而言,人工智能 (AI) 技术潜力巨大。
如果实施得当,人工智能功能可降低运营风险、提高生产率。
优质运营之路是一个循序渐进的过程。
在人工智能工具应用于特定领域后,制造商从中受益匪浅,因此随后便将其扩展应用到邻近的领域,以期每走一步都能够稳扎稳打地获得新的收益和更高的回报。
下载本白皮书,了解使用制造运营管理 (MOM) 系统的工业机械企业如何在广泛的应用中运用人工智能。
在制造业中利用人工智能技术有何好处?
人工智能作为一项前景光明的技术脱颖而出,因为它能够让机器学习工艺步骤、增强性能,从而在无需人工干预的情况下提高生产率和质量。
由人工智能支持的生产工作可实现远程监控、使用数据预测和预防错误、预测变化以适应定制化需求以及改进报告等功能。
这些功能为制造商赋予了其所需的竞争优势,可助力他们克服诸如复杂性、全球化竞争、以客户为导向的定制化需求以及法规压力等挑战。
总而言之,人工智能让工业机械制造团队能够做出更明智的决策、扩展制造计划的范围。
人工智能功能
人工智能旨在复刻人类的理解、推理、学习和互动能力。
制造人工智能可以通过识别文本、图像、视频和声音来获得理解能力。
这项技术通过算法连接采集的数据并对其进行情境化,以找到逻辑关系并进行推理。
人工智能通过执行学习过程找到不同的输入与输出之间的关系。
最后,人工智能可以借助定位、映射、导航工具和诸如语言处理之类的系统来实现人、机器和环境之间的交互。
在制造业中应用人工智能的示例
人工智能在制造业中的应用效果取决于自动化制造设备、MOM 系统和人工智能应用程序之间的关系。
各个企业都必须决定自己首先要在哪些领域实施人工智能功能,但在以下领域使用 MOM 系统可为制造运营带来巨大价值:
- 制造执行系统 (MES)
- 质量管理系统 (QMS)
- 高级规划和调度 (APS)
- 企业制造智能 (EMI)
- 研究、开发和实验 (RD&L)
人工智能可以应用到这些不同的制造流程中,预测有关供应链、生产和质量等方面的信息。
获取本白皮书,探索通过实施人工智能来提高制造业生产率的实例。