白皮书
使用 Veloce 加快网络 ASIC 验证速度
Veloce 成为关键验证平台
硬件仿真加速平台必须具备四个基本功能:可移植性、可扩展性、虚拟化和确定性。
Veloce 硬件仿真加速平台提供了测试可移植性,因此可以将仿真中完成的验证步骤合并到硬件仿真加速测试序列中并用于硅后有效性验证。这就为不同平台节省了不计其数的测试重写时间。
可扩展性解决了可以应对的设计规模问题。Veloce Strato+ 可从 6 千万逻辑门扩展到高达 150 亿逻辑门,以应对各种规模的设计。对于具有较小和较大版本的衍生设计,提供了单一的环境对所有设计进行验证。虚拟化和确定性特征更加巧妙。它们支持以易于调试的方法使用真实流量来验证系统。
鉴于 ASIC 必须采用大量模式和配置,验证操作必须包括访问大量真实流量。有两种方法可以做到这一点:在线硬件仿真加速 (ICE) 和虚拟 ICE。
ICE 利用来自现有端口的实时数据,如与互联网或者网络测试仪相连的以太网。但是,实时数据的速度超过了 Veloce 硬件加速器内部的虚拟 ASIC 的处理能力这就需要降速桥,以符合硬件仿真加速时钟速率的速度向 Veloce 平台传送该数据。降速桥通常涉及对硬件加速器的物理访问,而这种场景在Veloce 硬件加速器的专用数据中心中正在变得越来越少见。