白皮书

利用自动验证消除原理图设计错误

利用自动验证消除原理图设计错误

当今的复杂设计已经不允许手动评审和验证原理图。Xpedition 原理图完整性分析可在进行原理图输入的同时,提供全自动原理图验证。独有的技术可确保对原理图上的所有网络执行完整的检查,从而减少设计修改次数,确保缩短上市时间。

在手动原理图评审过程中常见的设计问题

  • 未正确连接到电源和/或接地的元器件
  • 缺失电源
  • 错误的二极管方向
  • 缺失接收器的网络
  • 管脚电压失配(不同的电压阈值)
  • 错误的板对板连接器
  • 一些会导致不必要的延误、成本和风险的轻微问题

全自动原理图验证的重要性

通过在原理图输入期间而不是之后进行全自动原理图验证,可以将开发流程提前,从而获得诸多经过验证的好处,例如缩短开发周期、降低成本以及消除设计改版。

此自动原理图分析可以为设计团队节省成百上千小时的目视检查和实验室调试时间。这些检查可以与原理图输入并行执行以加快速度,这样在开始 Layout 时便能有极大的把握实现一次性成功。

What can HyperLynx Schematic Analysis do?

  • 会自动检测严重的设计错误
  • 经过验证,可以消除 50% 到 70% 由原理图错误和边缘性导致的重新设计
  • 增加一次性正确实现设计意图的信心和把握
  • 消除大量手动评审工作,降低风险,并且只需极少量的培训,因而可快速获取投资回报。

了解更多关于Xpedition Schematic Analysis。

分享

相关资源